990-5992G-019

TNC 접지용 시스템 준비

주의: 이 절차는 TNC 접지 시스템에만 해당됩니다.
  1. 부스바를 원래 위치 (a)에서 위치 (b)로 회전하여 PE 부스바와 중립 부스바 간에 연결을 만듭니다.

    60~80kVA 400V UPS

    100kVA 400V/50kVA 208V UPS

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?