990-5995E-004

Elektromagnetisk kompatibilitet

BEMÆRK
Risiko for elektromagnetisk interferens
Dette er et produkt i Kategori C3 i henhold til IEC 62040-2. Dette er et produkt til erhvervsmæssig og industriel anvendelse i det andet miljø. Der er muligvis visse begrænsninger med hensyn til installation, og der skal muligvis træffes yderligere forholdsregler med henblik på at forhindre interferens. Det andet miljø omfatter alle andre placeringer af erhvervsmæssig, let industriel og industriel karakter end boligområder og placeringer af erhvervsmæssig og let industriel karakter, der er direkte forbundet med en offentlig lavvolts-hovedforsyningskilde uden en mellemomformer. Installation og kabelføring skal følge reglerne for elektromagnetisk interferens, f.eks. med hensyn til:
  • adskillelse af kabler,
  • brug af skærmede eller specielle kabler, hvor det er relevant,
  • brug af jordet metalkabelbakke og -holdere.
Udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.