990-5998H-012

Poids et dimensions à l'expédition du kit de disjoncteur batterie

  Poids en kg Hauteur en mm Largeur en mm Profondeur en mm
Kit de disjoncteur batterie E3MBBK60K80H 22 800 500 570
Kit de disjoncteur batterie E3MBBK100K200H 29 800 500 570
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.