990-5998H-012

Poids et dimensions de l'armoire batterie classique

Réf. commerciale Poids en kg (lbs) Hauteur en mm (pouces) Largeur en mm (pouces) Profondeur en mm (pouces)
E3MCBC7C 531 1900 710 845
E3MCBC7D 800 1900 710 845
E3MCBC10A 1038 1900 1010 845
E3MCBC10B 1164 1900 1010 845
E3MCBC10C 1280 1900 1010 845
E3MCBC10D 1041 1900 1010 845
1023 1900 1010 845
E3MCBC10E 1170 1900 1010 845
1152 1900 1010 845
NOTE: E3MCBC10D et E3MCBC10E se composent de deux armoires.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.