990-5998H-012

Présentation du système

  1. Interface utilisateur

  2. Écran

  3. LED d'état

Interface utilisateur

LED d'état

LED État Description
ALARME Rouge fixe Alarme critique
Rouge clignotant Alarme d'avertissement
ARRÊT Pas de condition d'alarme
BYPASS Jaune fixe La charge est alimentée par la source de bypass
Jaune clignotant Il y a une condition d'alarme sur la source de bypass
ARRÊT La charge n'est pas alimentée par la source de bypass
BATTERIE Jaune fixe La charge est alimentée par la source de batterie
Jaune clignotant La source de batterie n'est pas disponible
ARRÊT La charge n'est pas alimentée par la source de batterie
ONDULEUR Vert fixe Onduleur activé
ARRÊT Onduleur éteint

Emplacement des disjoncteurs et des commutateurs

ASI 60-100 kVA 400 V/50 kVA 208 V avec batteries externes

 

ASI 120-160 kVA 400 V/60-80 kVA 208 V avec batteries externes

ASI 200 kVA 400 V/100 kVA 208 V avec batteries externes

Vue avant de l'ASI 60 kVA 400 V avec batteries intégrées

Vue avant de l'ASI 80 kVA 400 V avec batteries intégrées

Présentation d'une ASI unitaire

UIB Commutateur d'entrée de l'unité
SSIB Commutateur d'entrée statique
UOB Commutateur de sortie de l'unité
MBB Commutateur de bypass de maintenance

Présentation d'un système en parallèle redondant 1+1 avec bloc de batteries commun

MIB Disjoncteur d'entrée secteur
BIB Disjoncteur d'entrée bypass
UIB Interrupteur d'entrée de l'unité
SSIB Interrupteur d'entrée statique
UOB Interrupteur de sortie de l'unité
Ext. UOB Disjoncteur de sortie de l'unité
MBB Interrupteur de bypass de maintenance
Ext. MBB Disjoncteur du bypass de maintenance externe
BB1 Disjoncteur batterie 1
BB2 Disjoncteur batterie 2
NOTE: Les blocs de batteries standard ne sont pas pris en charge dans les systèmes avec des batteries internes.

Présentation d'un système en parallèle

MIB Disjoncteur d'entrée secteur
BIB Disjoncteur d'entrée bypass
UIB Interrupteur d'entrée de l'unité
SSIB Interrupteur d'entrée statique
UOB Interrupteur de sortie de l'unité
Ext. UOB Disjoncteur de sortie de l'unité
MBB Interrupteur de bypass de maintenance
Ext. MBB Disjoncteur du bypass de maintenance externe
SIB Disjoncteur d'isolation du système
BB Disjoncteur batterie
NOTE: Dans les systèmes parallèles avec un disjoncteur du bypass de maintenance externe Ext. MBB, les disjoncteurs du bypass de maintenance MBB doivent être cadenassés en position ouverte (OFF).

ASI avec batteries externes

ASI avec batteries intégrées

L'impédance des circuits de bypass doit être contrôlée dans un système d'ASI parallèle. Lors du fonctionnement en mode bypass, la répartition des courants parallèle est déterminée par l'impédance totale du circuit de bypass composé des câbles, du dispositif de commutation, de l'interrupteur de bypass statique et de la formation de câble.

AVIS
Risk of equipment damage
To ensure correct load sharing in bypass operation in a parallel system, the following recommendations apply:
  • The bypass cables must be the same length for all UPSs.
  • The output cables must be the same length for all UPSs.
  • The input cables must be the same length for all UPSs in a single mains system.
  • Cable formation recommendations must be followed.
  • The reactance of busbar layout in the bypass/input and output switchgear must be the same for all UPSs.
If the above recommendations are not followed the result can be uneven load sharing in bypass and overload of individual UPSs.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.