990-5998H-012

Poids et dimensions du coffret bypass de maintenance parallèle

Réf. commerciale Poids en kg (lbs) Hauteur en mm (pouces) Largeur en mm (pouces) Profondeur en mm (pouces)
E3MBPAR60K200H 62 1000 700 320
E3MBP60K400H 75 1050 750 350
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.