990-5998H-012

Données techniques des systèmes 208 V

Facteur de puissance d'entrée

Les valeurs sont indiquées pour une tension de 208 V et une charge linéaire de 60 Hz.

  ASI avec batteries externes
  50 kVA 60 kVA 80 kVA 100 kVA
25 % de la charge 0,99 0,99 0,99 0,99
50 % de la charge 0,99 0,99 0,99 0,99
75 % de la charge 0,99 0,99 0,99 0,99
100 % de la charge 0,99 0,99 0,99 0,99

Rendement

Rendement en mode normal

Les valeurs sont indiquées pour une tension de 208 V et une charge linéaire de 60 Hz.

  ASI avec batteries externes
  50 kVA 60 kVA 80 kVA 100 kVA
25 % de la charge 93,6 93,3 93,6 93,0
50 % de la charge 93,5 93,1 93,3 92,9
75 % de la charge 92,6 92,1 92,1 91,9
100 % de la charge 91,5 90,8 90,9 90,8

Rendement en mode ECO

  ASI avec batteries externes
  50 kVA 60 kVA 80 kVA 100 kVA
25 % de la charge 97,8 97,9 97,9 97,9
50 % de la charge 98,3 98,2 98,3 98,3
75 % de la charge 98,0 97,9 98,0 97,9
100 % de la charge 98,2 98,0 98,1 98,0

Efficacité en fonctionnement sur batterie

  ASI avec batteries externes
  50 kVA 60 kVA 80 kVA 100 kVA
25 % de la charge 93,2 93,1 93,7 93,2
50 % de la charge 94,0 94,0 94,0 93,9
75 % de la charge 93,7 93,7 93,5 93,4
100 % de la charge 93,4 93,4 93,3 93,1

Autonomie batterie

Accédez à la page www.se.com pour consulter les autonomies batterie.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.