990-6538F-034

Paralel Sisteme Genel Bakış

UPS, kapasite için paralel 4 UPS'e kadar ve yedeklilik için paralel olarak 3+1 UPS'e kadar destekleyebilir.

NOT: Paralel bir sistemde, harici bir bakım bypass bağlantı kesme cihazı (Harici MBB) sağlanmalı ve dahili bakım bağlantı kesme cihazı IMB ve MBB (şemalarda * ile işaretlenmiştir) açık konumda asma kilitle kilitlenmelidir.

Bir Dahili Anahtarlı UPS

UIB Cihaz giriş bağlantı kesme cihazı
SSIB Statik anahtar giriş bağlantı kesme cihazı
UOB Cihaz çıkış bağlantı kesme cihazı
SIB Sistem izolasyon bağlantı kesme cihazı
BB Akü bağlantı kesme cihazı
IMB Dahili bakım bağlantı kesme cihazı
Ext. MBB Harici bakım bypass bağlantı kesme cihazı
NOT: Schneider Electric literatüründe “bağlantı kesme cihazı”, konumları yapılandırmaya bağlı olarak değişebileceğinden devre kesicileri veya anahtarları kapsayan genel bir terim olarak kullanılır. Her bir konfigürasyon ile ilgili ayrıntılar elektrik şemasında ve/veya her bir bağlantı kesme cihazının ön tarafındaki sembol okunarak bulunabilir.

Paralel sistem – Tek Şebekeler (Bir Dahili
Anahtar)

Paralel Sistem – Çift Şebekeler (Bir Dahili
Anahtar)

Dört Dahili Anahtarlı UPS

UIB Cihaz giriş bağlantı kesme cihazı
SSIB Statik anahtar giriş bağlantı kesme cihazı
UOB Cihaz çıkış bağlantı kesme cihazı
SIB Sistem izolasyon bağlantı kesme cihazı
BIB Bypass giriş bağlantı kesme cihazı
MIB Ana giriş bağlantı kesme cihazı
BB Akü bağlantı kesme cihazı
MBB Bakım bypass bağlantı kesme cihazı
Ext. MBB Harici bakım bypass bağlantı kesme cihazı
NOT: Schneider Electric literatüründe “bağlantı kesme cihazı”, konumları yapılandırmaya bağlı olarak değişebileceğinden devre kesicileri veya anahtarları kapsayan genel bir terim olarak kullanılır. Her bir konfigürasyon ile ilgili ayrıntılar elektrik şemasında ve/veya her bir bağlantı kesme cihazının ön tarafındaki sembol okunarak bulunabilir.

UPS, kapasite için paralel 4 UPS'e kadar ve yedeklilik için paralel olarak 3+1 UPS'e kadar destekleyebilir.

Paralel Sistem – Tek Şebekeler (Dört Dahili Anahtar)

Paralel Sistem – Çift Şebekeler (Dört Dahili Anahtar)

Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.