990-6538F-034

Sismik Sabitlemeyi Takma (Opsiyon)

NOT: Bu prosedür için SP3OPT005 opsiyonel sismik kitini kullanın.
  1. UPS'i nihai pozisyona itin.
  2. UPS'teki arka sabitleme braketini ürünle gelen M8 x 20 cıvatalarıyla takın.

    Opsiyon: İki metre boyunda bir rafla hizalamak için kaplama levhasını (870-91123) kullanın.

    Arka Görünüm (Kaplama Levhası olmadan)

    Arka Görünüm (Kaplama Levhası ile)

  3. Arka sabitleme braketini zemine monte edin. Zemin tipi için uygun donanım kullanın - arka sabitleme için delik çapı ø14 mm'dir. Minimum gereksinim, M12 kalite 8.8 donanımdır.

    Arka Görünüm (Kaplama Levhası olmadan)

    Arka Görünüm (Kaplama Levhası ile)

  4. Ön bağlantı braketini UPS'e ve zemine monte edin. Zemin tipi için uygun donanım kullanın - arka sabitleme için delik çapı ø14 mm'dir. Minimum gereksinim, M12 kalite 8.8 donanımdır.

    Opsiyon: İki metre boyunda bir rafla hizalamak için kaplama levhasını (870-91123) kullanın.

    Önden Görünüm (Kaplama Levhası olmadan)

    Önden Görünüm (Kaplama Levhası ile)

    Önden Görünüm (Kaplama Levhası olmadan)

    Önden Görünüm (Kaplama Levhası ile)

Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.