990-6538F-034

Nihai Kurulum

  1. Kapağı sinyal bağlantı terminalleri üzerine yeniden takın.

    UPS'in Önden Görünümü

  2. UPS üzerindeki ön iç kapak(lar) tekrar takın.

    Bir Dahili Anahtarlı UPS

    Dört Dahili Anahtarlı UPS

  3. Paralel sistem için: Paralel sistemdeki tüm UPS'lerde dahili bakım bağlantı kesme cihazı IMB açık konumdayken bir asma kilit (ürünle birlikte verilmez) takın.
  4. UPS isim plakasındaki modele özgü güç değeri bilgilerini doldurun.
  5. 885-92827(x 2) ve 885-92828 (x 1) etiketlerini üst toz kapaklarından çıkarın.
Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.