990-6538F-034

UPS'i Devreden Çıkarın veya Yeni Bir Yere Taşıyın

  1. UPS'i tamamen kapatın; UPS kullanım kılavuzundaki talimatları izleyin.
  2. Bakım bypass paneli/ana şalterdeki tüm bağlantı kesme cihazlarını KAPALI (açık) konumda kilitleyin/etiketleyin.
  3. Ana şalter/akü çözümündeki tüm akü bağlantı kesme cihazlarını KAPALI (açık) konumda kilitleyin/etiketleyin.
  4. UPS'in ön kapağını açın.
  5. En alt konumdaki güç modülü HARİÇ tüm güç modüllerini çıkarın. Detaylar için bkz. Güç Modüllerini Kurma.
    DİKKAT
    Ağır yük
    Güç modülleri ağırdır (28 kg) ve iki kişinin kaldırılması gerekir.
    Bu talimatlara uyulmaması yaralanma veya ekipman hasarına neden olabilir.
  6. Ön taşıma iç kapaklarını UPS'den çıkarın.

    Bir Dahili Anahtarlı UPS

    Dört Dahili Anahtarlı UPS

  7. Devam etmeden önce her bir ölçüm noktası üzerinde voltaj olup olmadığını ölçün ve voltaj OLMADIĞINI doğrulayın.
    TEHLİKE
    ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI TEHLİKESİ
    Devam etmeden önce her bir ölçüm noktası üzerinde voltaj olup olmadığını ölçün ve voltaj OLMADIĞINI doğrulayın.
    Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.

    Tek Dahili Anahtarlı UPS'in Önden Görünümü

    Sayı Açıklama Sayı Açıklama
    1 Çıkış L3 7 Akü +
    2 Çıkış L2 8 Akü -
    3 Çıkış L1 9 Nötr
    4 Bypass L3 10 Giriş L3
    5 Bypass L2 11 Giriş L2
    6 Bypass L1 12 Giriş L1

    Dört Dahili Anahtarlı UPS'in Önden Görünümü

    Sayı Açıklama Sayı Açıklama
    1 UIB L1 (içeri) 18 SSIB L3 (içeri)
    2 UIB L2 (içeri) 19 SSIB N (dışarı)
    3 UIB L3 (içeri) 20 SSIB L1 (dışarı)
    4 UIB L1 (dışarı) 21 SSIB L2 (dışarı)
    5 UIB L2 (dışarı) 22 SSIB L3 (dışarı)
    6 UIB L3 (dışarı) 23 UOB N (dışarı)
    7 MBB N (içeri) 24 UOB L1 (dışarı)
    8 MBB L1 (içeri) 25 UOB L2 (dışarı)
    9 MBB L2 (içeri) 26 UOB L3 (dışarı)
    10 MBB L3 (içeri) 27 UOB N (içeri)
    11 MBB N (dışarı) 28 UOB L1 (içeri)
    12 MBB L1 (dışarı) 29 UOB L2 (içeri)
    13 MBB L2 (dışarı) 30 UOB L3 (içeri)
    14 MBB L3 (dışarı) 31 Akü +
    15 SSIB N (içeri) 32 Akü -
    16 SSIB L1 (içeri) 33 Akü N
    17 SSIB L2 (içeri)    
  8. Devam etmeden önce her bir giriş/bypass/çıkış/DC barası üzerinde voltaj olup olmadığını ölçün ve voltaj olmadığını doğrulayın.
    TEHLİKE
    ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI TEHLİKESİ
    Devam etmeden önce her bir giriş/bypass/çıkış/DC barası üzerinde voltaj olup olmadığını ölçün ve voltaj olmadığını doğrulayın.
    Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.

    Tek Şebeke

    Çift Şebeke

  9. Tüm güç kablolarını UPS’den ayırın ve çıkarın. Ayrıntılar için bkz. UPS için Güç Kablolarını Bir Dahili Anahtarla Bağlayın veya UPS için Güç Kablolarını Dört Dahili Anahtarla Bağlayın.
  10. Ön iç kapakları yeniden takın ve vidaları yeniden takın.
  11. Sinyal bağlantı terminallerindeki kapağı çıkarın.
  12. Tüm sinyal kablolarını UPS’den ayırın ve çıkarın. Ayrıntılar için bkz. Sinyal Kablolarını Bağlama.

    UPS'in Önden Görünümü

  13. Derinlik adaptörlü UPS sistemi için: UPS ile derinlik adaptörü arasındaki ara bağlantı donanımını çıkarın. Derinlik adaptörünü çıkarın. Ayrıntılar için kitle birlikte verilen kurulum kılavuzuna bakın. Yeniden takmak için tüm parçaları saklayın.
  14. Alt giriş kabini olan UPS sistemi için: UPS ile alt giriş kabini arasındaki ara bağlantı donanımını çıkarın. Alt giriş kabinini çıkarın. Alt giriş kabini kitiyle birlikte verilen kurulum kılavuzuna göz atın. Yeniden takmak için tüm parçaları saklayın.
  15. Çıkarılan tüm plakaları ve kapakları yeniden takın. Ayrıntılar için bkz. Nihai Kurulum.
  16. Varsa, ön sismik ankraj braketini/ön taşıma braketini UPS'den ve zeminden çıkarın. Yeniden kurulum için saklayın.

    UPS'in Önden Görünümü (Kaplama Levhası olmadan)

    UPS'in Önden Görünümü (Kaplama Levhası ile)

  17. Varsa, arka sismik ankraj braketini/arka taşıma braketini UPS'den ve zeminden çıkarın. Yeniden kurulum için saklayın.

    UPS'in Kablo Arkadan Görünümü (Kaplama Levhası olmadan)

    UPS’in Arkadan Görünümü (Kaplama Levhası ile)

  18. Ön kapağını kapatın ve kilitleyin.
  19. Tekerlekler zeminle tam temas edene kadar UPS’in ayaklarını kaldırın.
  20. Artık her bir UPS’i tekerlekler üzerinde zeminde yuvarlayarak ayrı ayrı hareket ettirebilirsiniz.
    UYARI
    DÜŞME tehlikesi
    • UPS tekerlekleri yalnızca düz, pürüzsüz, sert ve yatay yüzeylerde taşıma içindir.
    • UPS tekerlekleri kısa mesafelerde (ör. aynı bina içinde) taşıma için tasarlanmıştır.
    • Yavaş bir tempoda hareket edin ve zemin koşullarına ve UPS dengesine çok dikkat edin.
    Bu talimatlara uyulmaması ölüm, ciddi yaralanma veya ekipman hasarına neden olabilir.
  21. Uzun mesafelerde veya UPS tekerlekleri için uygun olmayan koşullarda nakliye için:
    UYARI
    En ağır kabin
    UPS, bir güç modülü takılıyken ağır olacaktır. Taşıma ve nakliye/sevkiyat için hazırlama sırasında uygun önlemleri alın.
    Bu talimatlara uyulmaması ölüm, ciddi yaralanma veya ekipman hasarına neden olabilir.
    UYARI
    DÜŞME tehlikesi
    Uzun mesafelerde veya UPS’in tekerlekleri için uygun olmayan koşullarda nakliye için şunlardan emin olun:
    • nakliyeyi gerçekleştiren personelin gerekli beceriye sahip olup yeterli eğitimi almış olduğundan;
    • UPS’i güvenli bir şekilde kaldırmak ve taşımak için uygun araçları kullandığınızdan;
    • uygun koruma (sarma veya ambalajlama gibi) kullanarak ürünü hasara karşı koruduğunuzdan.
    Bu talimatlara uyulmaması ölüm, ciddi yaralanma veya ekipman hasarına neden olabilir.

    Nakliye gereksinimleri:

    • Schneider Electric, hasarsız durumdaysa, uzun mesafeli nakliye için orijinal nakliye paletinin orijinal nakliye braketleriyle birlikte yeniden kullanılmasını önerir. Orijinal nakliye paleti ve orijinal nakliye braketleri mevcut değilse veya hasarlıysa, UPS'in ağırlığına (bir güç modülü takılıyken 309 kg) uygun boyutlarda (minimum 1250 mm x 900 mm) uygun bir palet kullanın.

    • UPS’i palete monte etmek için uygun sabitleme araçlarını kullanın. Orijinal palet ve taşıma braketlerini kullanırken UPS'i palete sabitlemek için teslim alma ve ambalajdan çıkarma kılavuzundaki prosedürleri izleyin.

    TEHLİKE
    DÜŞME tehlikesi
    • UPS, palet üzerine yerleştirildikten hemen sonra palete uygun şekilde sabitlenmelidir.
    • Sabitleme donanımı yükleme, taşıma ve boşaltma sırasında titreşimlere ve darbelere dayanacak kadar güçlü olmalıdır.
    Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.
    UYARI
    Beklenmedik ekipman davranışı
    Çerçeveyi bükebileceği veya hasar verebileceği için UPS’i doğrudan çerçeve üzerinde bir forklift/paletli kamyon ile kaldırmayın.
    Bu talimatlara uyulmaması ölüm, ciddi yaralanma veya ekipman hasarına neden olabilir.
  22. Aşağıdakilerden birini gerçekleştirin:
    • UPS'i hizmet dışı bırakın VEYA
    • UPS'yi kurmak için yeni bir yere taşıyın.
  23. Sadece UPS'i yeni bir yere kurmak için: UPS'i yeni konuma kurmak için kurulum kılavuzunu izleyin. Kuruluma genel bakış için bkz. Kurulum Prosedürü. Çalıştırma işlemi sadece Schneider Electric tarafından gerçekleştirilmelidir.
    TEHLİKE
    ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI TEHLİKESİ
    Çalıştırma işlemi sadece Schneider Electric tarafından gerçekleştirilmelidir.
    Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.
Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.