990-6538F-034

UPS'i konumlandırın

TEHLİKE
Elektrik çarpması, patlama veya ark parlaması tehlikesi
UPS, harekete karşı emniyete alınmalıdır. UPS nihai konumuna geldiğinde, ön ve arka taşıma braketlerini UPS’e tekrar takın ve zemine monte edin.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.
  1. UPS'i nihai pozisyona itin.
  2. UPS üzerindeki ön ve arka dengeleme ayaklarını zemine temas edene kadar bir anahtarla indirin. Tekerlekler zeminle temas etmemelidir. UPS'in düz olduğundan emin olmak için bir su terazisi kullanın.
  3. Ön bağlantı braketini UPS'e ve zemine tekrar monte edin. Zemin tipi için uygun donanım kullanın - Sismik ön braketindeki delik çapı ø10 mm'dir. Gereklilik, M8 mukavemet sınıfı 8.8 donanımdır.
  4. Arka bağlantı braketini UPS'e ve zemine monte edin. Zemin tipi için uygun donanım kullanın - Sismik ön braketindeki delik çapı ø10 mm'dir. Gereklilik, M8 mukavemet sınıfı 8.8 donanımdır.

    Arkadan Görünüm

Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.