990-6538F-034

UPS'i Üst Kablo Girişi için Hazırlayın

TEHLİKE
elektrik çarpması, patlama veya ark parlaması tehlikesi
Takılan rakor plakasını delmeyin veya kabine yakın delik açmayın.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.
  1. Güç kabloları için hazırlık:
    1. Rakor plakalarını UPS'in üst kısmından çıkarın.
    2. Rakor plakasındaki güç kabloları veya bezler/kanalları için delikler açın. Varsa, bezler/grometler (ürünle birlikte verilmez) takın.
    3. Rakor plakasını tekrar takın.
  2. Ön taşıma iç kapaklarını UPS'den çıkarın.

    Bir Dahili Anahtarlı UPS

    Dört Dahili Anahtarlı UPS

  3. Arka taşıma panelini UPS'den çıkarın.

    Arkadan Görünüm

  4. Sinyal kablosu kapaklarını UPS'in üst kısmından çıkarın.
  5. Aşağıdakilerden birini gerçekleştirin:
    • Donanım kitinden sağlanan kablo fırça tapalarını takın VEYA
    • Sinyal kablosu kapaklarında delikler açın. Varsa, bezler/kanallar (ürünle birlikte verilmez) takın. Sinyal kablosu kapaklarını yeniden yükleyin.
  6. Sinyal bağlantı terminallerindeki kapağı çıkarın.
  7. Class 2/SELV kablolarını non-Class 2/non-SELV kablolarından ayırmak için sinyal kablolarını gösterildiği gibi geçirin.
    NOT: Class 2/SELV konumları ve non-Class 2/non-SELV kabloları hakkında daha fazla bilgi için, bkz. Sinyal Kablolarını Bağlama.
Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.