990-6538F-034

Şalter ve Üçüncü Taraf Yardımcı Ürünlerden Gelen Sinyal Kablolarını Bağlama

NOT: Sinyal kablolarını güç kablolarından ayrı olarak yönlendirin ve Class 2/SELV kablolarını non-Class 2/non-SELV kablolarından ayrı yönlendirin.
  1. İsteğe bağlı pil sıcaklık sensörünü pil çözümüne takın. Akü kabinlerinde, akü kabininin üst köşesindeki akü sıcaklık sensörünü kurun.
    UYARI
    Yangın tehlikesi
    Doğru sıcaklık ölçümlerini sağlamak için akü sıcaklık sensörünü açıklandığı gibi konumlandırın.
    Bu talimatlara uyulmaması ölüm, ciddi yaralanma veya ekipman hasarına neden olabilir.
  2. Akü sıcaklık sensörü kablolarını akü çözümünden UPS'e çekin ve gösterildiği gibi bağlayın.
    NOT: Akü sıcaklık sensörleri (SP3OPT006) isteğe bağlı bir kit olarak mevcuttur.
    NOT: Akü sıcaklık sensörü kabloları Class 2/SELV olarak kabul edilir. Class 2/SELV devreleri ana devreden izole edilmelidir.
  3. UPS’e açtırma anahtarı veya düşük voltaj (UV) trip bağlantısı için akü çözümünüzdeki akü bağlantı kesme cihazlarından gelen sinyal kablolarını bağlayın. Dahili 24 VDC besleme ile bağlantı için çizimi izleyin. UPS, üç (geri besleme için J8301-10 kullanılıyorsa) veya dört adede kadar akü bağlantı kesme cihazlarına bağlanabilir ve bunları izleyebilir.
    1. Akü bağlantı kesme cihazı 1’i UPS'deki J8301 terminaline bağlayın.
    2. Akü bağlantı kesme cihazı 2’yi UPS'deki J8301 terminaline bağlayın.
    3. Akü bağlantı kesme cihazı 3’ü UPS'deki J8301 terminaline bağlayın.
    4. Akü bağlantı kesme cihazı 4’ü UPS'deki J8301 terminaline bağlayın.
    5. Akü bağlantı kesme cihazı trip 4 için, trip ünitesinin negatifini J8301 terminalinin 1/4/7 pinine bağlayın.
    NOT: Aşağıdaki şema ve tablo, dahili 24 VDC besleme ve pin bağlantıları ile akü bağlantı kesme cihazı trip bağlantısını göstermektedir.

    Dahili 24 VDC Beslemesi ile Akü Bağlantı Kesme Cihazı Trip Bağlantısı

    Bağlantı Kesme Cihazı/Cihazları için J8301 Pin Bağlantıları

    Açtırma anahtarını besleyen kablo bir kılıf kablo olmalı ve 600 VAC için derecelendirilmelidir. Kablolar, kablo gerilim düşüşü ve açtırma anahtarı üreticisinin tavsiyesi dikkate alınarak boyutlandırılmalıdır.

    Akü Bağlantı Kesme Cihazı 1

    PIN numarası Fonksiyon
    1 GND
    2 BB_UV_TRIP_1
    3 BB_SHUNT_TRIP_1

    Akü Bağlantı Kesme Cihazı 2

    PIN numarası Fonksiyon
    4 GND
    5 BB_UV_TRIP_2
    6 BB_SHUNT_TRIP_2

    Akü Bağlantı Kesme Cihazı 3

    PIN numarası Fonksiyon
    7 GND
    8 BB_UV_TRIP_3
    9 BB_SHUNT_TRIP_3

    Akü Bağlantı Kesme Cihazı 4

    PIN numarası Fonksiyon
    10 24 V
    11 BB_UV_TRIP_4
    12 BB_SHUNT_TRIP_4
  4. Ana şalterinizdeki yardımcı kontaklardan gelen sinyal kablolarını UPS'e bağlayın.
    Terminal numarası Fonksiyon Bağlantı
    J8302, 1-2 UIB (ünite girişi bağlantı kesme cihazı) Ünite girişi bağlantı kesme cihazındaki (UIB) normalde açık (NA) yardımcı bağlantılara bağlayın. UIB, bağlı her UPS için bir yardımcı kontak içermelidir.
    J8302, 3-4 SSIB (statik anahtar giriş bağlantı kesme cihazı) Statik anahtar giriş bağlantı kesme cihazındaki (SSIB) normalde açık (NA) yardımcı bağlantılara bağlayın. SSIB, bağlı her UPS için bir yardımcı kontak içermelidir.
    J8302, 5-6 Harici MBB (harici bakım bypass bağlantı kesme cihazı) Harici bakım bypass bağlantı kesme cihazındaki (Harici MBB) normalde kapalı (NK) yardımcı kontaklara bağlayın. Harici MBB, bağlı her UPS için bir yardımcı kontak içermelidir.
    J8302, 7-8 UOB (ünite çıkışı bağlantı kesme cihazı) Ünite çıkışı bağlantı kesme cihazındaki (UOB) normalde açık (NA) yardımcı bağlantılara bağlayın.
    J8303, 1-2 RUOB (ünite çıkışı bağlantı kesme cihazı yedek AUX anahtarı) Ünite çıkışı bağlantı kesme cihazındaki (UOB) yedek yardımcı bağlantılara bağlayın.
    J8303, 3-4 SIB (sistem izolasyon bağlantı kesme cihazı) Paralel sistem için sistem izolasyon bağlantı kesme cihazındaki (SIB) normalde açık (NA) yardımcı bağlantılara bağlayın. SIB, bağlı her UPS için bir yardımcı kontak içermelidir.
    J8304, 1-2 BB1 (akü bağlantı kesme cihazı 1) 1 numaralı akü bağlantı kesme cihazındaki normalde açık (NA) yardımcı kontaklara bağlayın.
    J8304, 3-4 BB2 (akü bağlantı kesme cihazı 2) 2 numaralı akü bağlantı kesme cihazındaki normalde açık (NA) yardımcı kontaklara bağlayın.
    J8304, 5-6 BB3 (akü bağlantı kesme cihazı 3) 3 numaralı akü bağlantı kesme cihazındaki normalde açık (NA) yardımcı kontaklara bağlayın.
    J8304, 7-8 BB4 (akü bağlantı kesme cihazı 4) 4 numaralı akü bağlantı kesme cihazındaki normalde açık (NA) yardımcı kontaklara bağlayın.
    J8305, 1-2 Bir dahili anahtar UPS:
    IMB (dahili bakım bağlantı kesme cihazı)
    Dört dahili anahtarlı UPS:
    MBB (bakım bypass bağlantı kesme cihazı)
    Dahili bakım bağlantı kesme cihazında (IMB) veya bakım bağlantı kesme cihazında (MBB) normalde kapalı (NK) yardımcı kontaklara bağlayın.
    J8310, 1 Geri besleme rölesi ortak Bkz. Geri Besleme Koruması.
    J8310, 2 Geri besleme rölesi normalde kapalı (NK) Bkz. Geri Besleme Koruması.
    J8310, 3 Geri besleme rölesi normalde açık (NA) Bkz. Geri Besleme Koruması.
Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.