990-6538F-034

Geri Besleme Koruması

TEHLİKE
Elektrik çarpması, patlama veya ark parlaması tehlikesi
Bypassta zorunlu geri besleme koruması, UPS'e bağlı açtırma anahtarı veya düşük gerilim açması ile yukarı akım bağlantı kesme cihazının takılmasıyla uygulanmalıdır. Aşağıdaki şemalara ve talimatlara bakın.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.

Üçüncü Taraf Geri Besleme Korumasının Kurulumu

Bağlantı kesme cihazı açtırma anahtarını ve AUX anahtarını aşağıda gösterildiği gibi UPS'e bağlayın. Çift yalıtımlı kablolar kullanın. Bağlantı kesme cihazı açtırma anahtarı 24 VDC nominal, ani maksimum 20 W için derecelendirilmelidir. Açtırma anahtarını besleyen kablo bir kılıf kablo olmalı ve 600 VAC için derecelendirilmelidir. Kablolar, kablo gerilim düşüşü ve açtırma anahtarı üreticisinin tavsiyesi dikkate alınarak boyutlandırılmalıdır.

885-92858 (UPS ile birlikte verilir) bypass yukarı akış bağlantı kesme cihazına görünür şekilde yerleştirilmelidir.

TEHLİKE
Elektrik çarpması, patlama veya ark parlaması tehlikesi
Geri besleme korumasının standart tasarımın bir parçası olmadığı sistemlerde, otomatik bir (Schneider Electric geri besleme koruması seçeneği veya bağlantı kesme cihazı veya trip işlevli kontaktör gibi IEC62040-1 veya UL1778 5. baskı gereksinimlerini karşılayan başka bir cihaz - yerel bölgeniz için hangi standardın geçerli olduğuna bağlı olarak), izolasyon cihazının söz konusu cihazın giriş terminallerinde tehlikeli voltaj veya enerjiyi önlemek için kurulması gerekir. Cihaz, bu kılavuzdaki özelliklere göre derecelendirilmeli ve kontrol edilmelidir.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.

UPS girişi, açıldığı zaman nötr izolasyonu sağlayan harici izolatörlerle bağlandığında veya otomatik geri besleme izolasyonu ekipman dışında sağlandığında ve bir BT güç dağıtım sistemine bağlandığında, UPS giriş bağlantı uçlarına ve UPS bölgesine uzaktan monte edilen tüm birincil güç izolatörlerine ve bu izolatörlerle UPS arasındaki harici erişim noktalarına aşağıdaki metnin (veya UPS sisteminin kurulduğu ülkedeki geçerli dildeki eşdeğeri) yer aldığı bir etiket yapıştırılmalıdır:

TEHLİKE
Elektrik çarpması, patlama veya ark parlaması tehlikesi
Voltaj geri besleme riski. Bu devrede çalışmadan önce: UPS'i izole edin ve koruyucu topraklama dahil tüm terminaller arasında tehlikeli voltaj olup olmadığını kontrol edin.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.

UPS ve Üçüncü Taraf Geri Besleme Koruması (UVR tribi) – Tek Şebeke

NOT: UVR tetiklemeli geri besleme koruması için harici bir 24 V güç kaynağı gereklidir.

UPS ve Üçüncü Taraf Geri Besleme Koruması (Açtırma anahtarı) – Tek Şebeke

UPS ve Üçüncü Taraf Geri Besleme Koruması (UVR tribi) – Çift Şebeke

NOT: UVR tetiklemeli geri besleme koruması için harici bir 24 V güç kaynağı gereklidir.

UPS ve Üçüncü Taraf Geri Besleme Koruması (Açtırma anahtarı) – Çift Şebeke

Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.