990-6538F-034

UPS için Güç Kablolarını Bir Dahili Anahtarla Bağlayın

DUYURU
EKİPMAN HASARI RİSKİ
Paralel sistemde bypass işleminde doğru yük paylaşımını sağlamak için:
  • Tüm baypas kabloları tüm UPS'ler için aynı uzunlukta olmalıdır.
  • Tüm çıkış kabloları tüm UPS'ler için aynı uzunlukta olmalıdır.
  • Tüm UPS'ler için, tüm giriş kabloları aynı uzunlukta olmalıdır (yalnızca tek şebeke sisteminde gereklidir).
Bu talimatlara uyulmaması ekipman hasarına neden olabilir.
  1. Sadece çift şebeke için: Tek şebeke atlatma baralarını çıkarın.
    NOT: Tek şebeke atlatma baralarını saklayın. UPS'in başlatılması esnasında test için gereklidirler.

    UPS'in Önden Görünümü

  2. Güç kablolarını açıklanan sırada bağlayın.
    1. PE kablolarını bağlayın.
      NOT: Toprak/PE bağlantısı paralel sistemdeki tüm UPS'ler için ortak olmalıdır.
    2. Giriş kablolarını (L1, L2, L3, (N)) bağlayın.
    3. Sadece çift şebeke için: Bypass kablolarını (L1, L2, L3, (N)) bağlayın.
    4. Çıkış kablolarını (L1, L2, L3, (N)) bağlayın.
    5. DC kablolarını (DC+, DC-) bağlayın.

    Tek Şebeke

    Çift Şebeke

  3. UPS üzerindeki arka paneli tekrar takın.

    Arkadan Görünüm

Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.