990-6538F-034

Güç Modüllerini Kurma

NOT: Güç modülü Kapalı modda olmalıdır.
NOT: UPS’te bir adet 50 kW güç modülü önceden kuruludur. 50 kW üzerindeki UPS değerleri için ek güç modülleri ayrı olarak gönderilir ve doğru UPS kW değerine ulaşmak için kurulmalıdır.
NOT: Güç modüllerini daima alt konumdan başlayarak yukarı doğru takın.
UYARI
EKİPMAN HASARI RİSKİ
  • Yeni bir güç modülü takmadan önce, yukarı akış ve aşağı akış koruma yapılandırmasını kontrol edin. UPS'inizin yükseltilmiş kasa değeri için doğru yapılandırıldığından emin olun. Örneğin, UPS’iniz 200 kW'tan 250 kW'a yükseltilirse, kesici tipi seçimi 250 kW değerine göre yapılmalıdır.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm, ciddi yaralanma veya ekipman hasarına neden olabilir.
UYARI
EKİPMAN HASARI RİSKİ
  • Güç modüllerini -25 ila 55°C ortam sıcaklığında, % 0-95 yoğuşmasız nemde saklayın.
  • Güç modüllerini orijinal koruyucu ambalajlarında saklayın.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm, ciddi yaralanma veya ekipman hasarına neden olabilir.
DİKKAT
Ağır yük
Güç modülleri ağırdır (28 kg) ve iki kişinin kaldırılması gerekir.
Bu talimatlara uyulmaması yaralanma veya ekipman hasarına neden olabilir.
  1. Doldurma plakasını boş güç modülü yuvasından çıkarın. Doldurma plakasını ileride kullanmak üzere saklayın.
  2. Güç modülündeki kilit açma sekmesini KAPALI konumuna getirin. Güç modülünü yuvaya doğru itin. Güç modülü düzgün şekilde takıldığında etkinleştirme mekanizması kilitlenir.
  3. Vidaları güç modülünün yan taraflarına tekrar takın.
  4. Güç modülündeki kilit açma sekmesini AÇIK konuma getirin.
    TEHLİKE
    Elektrik çarpması, patlama veya ark parlaması tehlikesi
    Tüm güç modülü yuvalarında bir güç modülü veya bir doldurma plakası takılı olmalıdır.
    Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.
Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.