990-6409B-012

Démarrer l'ASI avec la fonction Démarrage à froid

NOTE
La fonction Démarrage à froid n'est pas une fonction standard. Si vous souhaitez disposer de cette fonction, veuillez contacter SE pour demander l'installation d'un kit de démarrage à froid (E3SOPT014).
DANGER
risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
Tous les travaux électriques doivent être réalisés par du personnel qualifié. Observez des procédures de verrouillage/étiquetage. Ne portez pas de bijoux lorsque vous travaillez avec des équipements électriques.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
AVERTISSEMENT
RISQUE LIÉ AUX PIÈCES MOBILES
Gardez les mains, les vêtements et les bijoux à l'écart des pièces mobiles. Vérifiez l'absence de corps étrangers avant de fermer les portes et de démarrer l'équipement.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.
  1. Après l'installation du kit de démarrage à froid (E3SOPT014), attendez 5 minutes pour permettre au condensateur de démarrage à froid de se charger.
  2. Assurez-vous que tous les MBB, UIB, SSIB et UOB sont ouverts (position OFF).
  3. Activez l'UOB.
  4. Appuyez sur le bouton de démarrage à froid pendant 3 secondes jusqu'au démarrage de l'ASI. La LED s'allumera sur l'IMH.
  5. Si l'assistant de démarrage se lance, suivez les instructions du manuel d'utilisation de l'ASI pour terminer la configuration. Lorsque la configuration est terminée, l'ASI passe automatiquement en mode normal.
  6. Si l'assistant de démarrage a été précédemment désactivé, l'ASI passe automatiquement en mode normal.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.