990-6409B-012

Démarrer une ASI unitaire en mode normal

NOTE: Au démarrage de l'ASI, les paramètres enregistrés sont utilisés.
NOTE: Le journal est accessible au cours du démarrage.
  1. Vérifiez que tous les disjoncteurs sont ouverts.
  2. Fermez (position ON) le commutateur d'entrée du commutateur statique SSIB.

    L'affichage s'allume et l'écran d'accueil s'affiche.

  3. Fermez (position ON) le commutateur de sortie de l'unité UOB.

    Attendez environ 2030 secondes jusqu'à ce que les LED vertes du bypass et de sortie s'allument. L'ASI démarre en mode bypass statique.

  4. Fermez (position ON) le commutateur d'entrée de l'unité UIB.

    Le redresseur accélère et les LED s'affichent comme suit dans l'interface utilisateur :

  5. Lorsque l'ASI est initialisée, le relais batterie se ferme automatiquement.

    Les LED s'affichent comme suit dans l'interface utilisateur :

  6. Lorsque la LED verte de redresseur s'allume de manière continue, l'onduleur se synchronise avec le bypass.

    Les LED s'affichent comme suit dans l'interface utilisateur :

  7. Attendez environ une minute jusqu'à ce que la LED verte de l'onduleur soit allumée de manière continue, l'ASI passe automatiquement du mode bypass statique au mode normal.

    Les LED s'affichent comme suit dans l'interface utilisateur :

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.