990-6409B-012

Démarrer et ajouter une ASI à un système parallèle en cours de fonctionnement

Cette procédure permet de démarrer une ASI et de l'ajouter à un système parallèle en cours de fonctionnement.

IMPORTANT: Avant de pouvoir ajouter une ASI à un système parallèle, ce dernier doit être configuré par Schneider Electric.

  1. Sur les nouvelles ASI, vérifiez que les disjoncteurs de l'ASI (disjoncteur d'entrée de l'unité UIB, disjoncteur d'entrée du commutateur statique SSIB et disjoncteur de sortie de l'unité UOB) sont fermés.
  2. Raccordez à nouveau les batteries internes de toutes les ASI et placez les BB ModBC (si présents) en position fermée (ON).
  3. Fermez (position ON) le disjoncteur de sortie de l'unité externe Ext. UOB de l'ASI.
  4. Fermez le disjoncteur d'entrée secteur MIB et le disjoncteur d'entrée bypass BIB de l'ASI.

    L'affichage s'allume et l'écran d'accueil s'affiche.

    Lorsque l'ASI est initialisée, le relais batterie se ferme automatiquement. Fermez le disjoncteur batterie externe si des batteries externes font partie du système.

    Les LED s'affichent comme suit dans l'interface utilisateur :

  5. Lorsque la LED verte de redresseur s'allume de manière continue, l'ASI démarre l'onduleur.

    Les LED s'affichent comme suit dans l'interface utilisateur :

  6. Lorsque la LED verte de l'onduleur est allumée de manière continue, l'ASI passe automatiquement au mode normal et rejoint le système parallèle en cours de fonctionnement.

    Les LED s'affichent comme suit dans l'interface utilisateur :

  7. Vérifiez que la charge est partagée correctement entre les ASI parallèles.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.