990-6409B-012

Passage d'un système parallèle du mode normal au mode bypass de maintenance

  1. Sur tous les affichages de l'ASI, sélectionnez , puis sélectionnez Fonction > Basc bypass.

    Le système parallèle passe en mode bypass statique.

  2. Fermez (position ON) l'interrupteur du bypass de maintenance externe Ext. MBB.

    La continuité d'alimentation de la charge est désormais assurée via l'interrupteur du bypass de maintenance externe.

  3. Ouvrez (position OFF) les disjoncteurs batteries BB de toutes les ASI.
  4. Débranchez le relais batterie de l'écran en sélectionnant le symbole de la batterie, puis Relais batterie allu./ext. et confirmez la désactivation du relais batterie. Vérifiez que STS rel. bat est maintenant désactivé.
  5. Ouvrez le disjoncteur batterie externe si des batteries externes sont connectées.
  6. Ouvrez (position OFF) les disjoncteurs d'entrée secteur MIB et les disjoncteurs d'entrée bypass BIB de toutes les ASI.
  7. Ouvrez le disjoncteur d'isolation du système SIB.
  8. Pour les ASI avec batteries intégrées, déconnectez toutes les batteries à l'avant de l'ASI.
    DANGER
    risque de choc électrique, d'explosion ou d'arc électrique
    • Après que l'affichage se soit éteint, attendez au moins 5 minutes avant de retirer le capot de l'ASI pour que les condensateurs se déchargent entièrement.
    • Avant de travailler sur l'ASI, assurez-vous qu'aucune borne ne présente de tension dangereuse.
    Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.