990-6409B-012

Interface utilisateur

Touches

Accueil Précédent Suivant Confirmer

EPO

Utilisez le bouton d'arrêt d'urgence en cas d'urgence uniquement.

Il peut être configuré si, lorsque l'EPO est activé, l'ASI doit :

  • éteindre le redresseur, l'onduleur, le chargeur et le bypass statique et arrêter immédiatement l'alimentation de la charge (par défaut), ou

  • passer en mode bypass statique et continuer à alimenter la charge.

DANGER
risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
Le circuit de commande de l'ASI restera actif après l'appui sur le bouton d'arrêt d'urgence si le réseau est disponible.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

LED d'état

  LED État
A Redresseur

Vert  : le redresseur fonctionne correctement.

Vert clignotant  : le redresseur est en cours de démarrage.

Rouge  : le redresseur est hors service.

Rouge clignotant  : le réseau n'est pas disponible.

OFF  : le redresseur est éteint.

B Batterie

Vert  : la batterie est en cours de chargement.

Vert clignotant  : la batterie se décharge.

Rouge  : la batterie est hors service.

Rouge clignotant  : faible tension de la batterie.

OFF  : la batterie et son chargeur fonctionnent normalement, la batterie n'est pas en cours de chargement ni en décharge.

C Bypass

Vert  : charge alimentée par la source du bypass.

Rouge  : la source du bypass n'est pas disponible ou le commutateur de bypass statique est hors service.

Rouge clignotant  : la tension du bypass dépasse le niveau de tolérance.

OFF  : la source du bypass fonctionne.

D Onduleur

Vert  : charge alimentée par l'onduleur.

Vert clignotant  : onduleur sous tension, démarrage, synchronisation ou veille (mode ECO).

Rouge  : charge non alimentée par l'onduleur, l'onduleur est hors service.

Rouge clignotant  : charge alimentée par l'onduleur, mais une alarme d'onduleur est présente.

OFF  : onduleur désactivé.

E Charge

Vert  : la sortie de l'ASI est activée.

Rouge  : surcharge sur la sortie de l'ASI pendant une période trop longue, ou la sortie a subi un court-circuit, ou aucune puissance de sortie présente.

Rouge clignotant  : surcharge sur la sortie de l'ASI.

OFF  : la sortie de l'ASI est désactivée.

F État

Vert  : l'ASI fonctionne.

Rouge  : état hors service.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.