990-6409B-012

Présentation d'un système parallèle

NOTE: Dans les systèmes parallèles avec interrupteur du bypass de maintenance externe Ext. MBB, les interrupteurs du bypass de maintenance MBB doivent être cadenassés en position ouverte.
MIB Interrupteur d'entrée secteur
BIB Interrupteur d'entrée bypass
UIB Interrupteur d'entrée de l'unité
SSIB Interrupteur d'entrée du commutateur statique
UOB Interrupteur de sortie de l'unité
Ext. UOB Interrupteur de sortie de l'unité
MBB Interrupteur du bypass de maintenance
Ext. MBB Interrupteur du bypass de maintenance externe
SIB Interrupteur d'isolation du système
BB Relais batterie
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.