990-6409B-012

Configuration des paramètres de batterie

AVIS
risques de dommages à l'équipement
  • Seul le personnel qualifié et dûment formé est habilité à modifier les paramètres du système d'ASI.
  • Les paramètres de batterie doivent être configurés en fonction de l'installation actuelle avant de démarrer l'ASI.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
  1. Sur l'affichage, sélectionnez , puis Param. batt.
  2. Entrez le mot de passe 2334.
  3. Configurez les paramètres de batterie :
    1. Nb batt : Vérifiez que le nombre de blocs de batteries est de 20.
    2. Capa batt (AH) : Configurez la capacité batterie (capacité de bloc de batterie (AH) x nombre de chaînes batterie).
    3. % charge batt : Configurez le pourcentage de charge batterie (compris entre 1 % et 15 %).
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.