990-6409B-012

Remplacer le filtre anti-poussière

  1. Ouvrez la porte.
  2. Desserrez les vis et retirez les supports métalliques et le boîtier manuel.
  3. Remplacez le filtre anti-poussière.
  4. Réinstallez les supports métalliques et fixez-les à l'aide des vis.
  5. Fermez la porte.
  6. Réinitialisez le compteur du filtre anti-poussière dans l'affichage. Reportez-vous à la section Configuration du contrôle du cycle de vie. pour en savoir plus.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?