990-6409B-012

Passer une ASI unitaire du bypass de maintenance en mode normal

  1. Vérifiez que tous les disjoncteurs à l'exception du disjoncteur du bypass de maintenance (MBB) sont ouverts (position OFF).
  2. Raccordez à nouveau les batteries internes de toutes les ASI et placez les disjoncteurs batterie BB dans les armoires batteries modulaires (si présentes) en position fermée (ON).
  3. Fermez (position ON) le disjoncteur d'entrée du commutateur statique (SSIB).

    L'affichage s'allume et l'écran d'accueil s'affiche.

  4. Fermez (position ON) le disjoncteur de sortie de l'unité UOB.

    L'ASI démarre en mode bypass statique.

  5. Ouvrez (position OFF) le disjoncteur du bypass de maintenance MBB et réinstallez le capot à l'avant du disjoncteur.
  6. Sur l'affichage, sélectionnez , puis Fonction > Eff. alarmes.
    NOTE: Le système ne passe pas en mode normal tant que l'alarme n'a pas été effacée.
  7. Fermez (position ON) le disjoncteur d'entrée de l'unité UIB.

    Le redresseur accélère. Après le test automatique de l'ASI, le relais batterie se ferme automatiquement.

  8. Lorsque la LED verte de redresseur s'allume de manière continue, l'onduleur se synchronise avec le bypass.
  9. Réinstallez le capot sur le disjoncteur du bypass de maintenance (MBB).
  10. Au bout d'environ 60 secondes, l'ASI passe automatiquement en mode normal.

    Les LED s'affichent comme suit dans l'interface utilisateur :

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.