990-6409B-012

Isoler une ASI du système parallèle

Cette procédure permet d'arrêter une ASI dans un système parallèle en cours de fonctionnement.

NOTE: Avant d'entamer cette procédure, assurez-vous que les ASI restantes sont en mesure d'alimenter la charge.
  1. Sur l'écran, sélectionnez , puis sélectionnez le bouton Confirmer pour mettre l'ASI hors tension.
  2. Ouvrez (position OFF) le(s) disjoncteur(s) batterie BB de l'ASI.
  3. Débranchez le relais batterie de l'écran en sélectionnant le symbole de la batterie, puis Relais batterie allu./ext. et confirmez la désactivation du relais batterie. Vérifiez que STS rel. bat est maintenant désactivé.
  4. Ouvrez le disjoncteur batterie externe si des batteries externes sont connectées.
  5. Ouvrez le disjoncteur d'entrée secteur MIB de l'ASI.
  6. Ouvrez le disjoncteur d'entrée bypass BIB de l'ASI.
  7. Ouvrez le disjoncteur de sortie de l'unité externe Ext. UOB de l'ASI.
  8. Pour les ASI avec batteries intégrées, déconnectez toutes les batteries à l'avant de l'ASI.
    DANGER
    risque de choc électrique, d'explosion ou d'arc électrique
    • Après que l'affichage se soit éteint, attendez au moins 5 minutes avant de retirer le capot de l'ASI pour que les condensateurs se déchargent entièrement.
    • Avant de travailler sur l'ASI, assurez-vous qu'aucune borne ne présente de tension dangereuse.
    Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.