990-6409B-012

Passage d'une ASI unitaire du mode normal au mode bypass de maintenance

  1. Sur l'affichage, sélectionnez , puis sélectionnez Fonction > Basc bypass.
  2. Retirez le capot du disjoncteur du bypass de maintenance (MBB).
  3. Fermez le disjoncteur du bypass de maintenance MBB.

    La continuité d'alimentation de la charge est désormais assurée via le disjoncteur du bypass de maintenance.

  4. Débranchez le relais batterie de l'écran en sélectionnant le symbole de la batterie, puis Relais batterie allu./ext. et confirmez la désactivation du relais batterie. Vérifiez que STS rel. bat est maintenant désactivé.
  5. Ouvrez le disjoncteur batterie externe si des batteries externes sont connectées.
  6. Ouvrez (position OFF) le disjoncteur d'entrée de l'unité UIB.
  7. Ouvrez (position OFF) le disjoncteur d'entrée du commutateur statique SSIB.
  8. Ouvrez (position OFF) le disjoncteur de sortie de l'unité UOB.
  9. Déconnectez toutes les batteries à l'avant de l'ASI.
    DANGER
    risque de choc électrique, d'explosion ou d'arc électrique
    • Après que l'affichage se soit éteint, attendez au moins 5 minutes avant de retirer le capot de l'ASI pour que les condensateurs se déchargent entièrement.
    • Avant de travailler sur l'ASI, assurez-vous qu'aucune borne ne présente de tension dangereuse.
    Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.