DOCA0248FR-17

Performances et limitations

Performances générales et limitations

  • Pour toute conversion de données vers INT64 à l’aide de codes logiques, le plus grand nombre pouvant être représenté avec précision est 9007199254740991. Tout nombre supérieur à cette valeur ne sera pas précis.

  • Navigateur Web Mozilla Firefox non pris en charge.

  • Aucun ajout manuel d’équipements sans fil connectés à une passerelle enfant/aval à l’aide du logiciel EcoStruxure Power Commission.

  • La détection automatique des équipements sans fil sous une passerelle enfant est limitée à 128 équipements, car les équipements sans fil sont considérés comme des équipements Modbus TCP/IP.

  • La latence typique de Panel Server entre les requêtes Modbus TCP/IP transmises au réseau Modbus série est de 10 ms.

  • Quelques données d’identification des équipements agrégés connectés en aval d’un Smartlink SI B ou Smartlink SI D (tels que I/O Smart Link ou équipements sans fil) s’affichent dans la page Web Panel Server si ces données sont configurées et mises en service à partir de la page Web Smartlink SI B ou Smartlink SI D.

  • Maintenez le micrologiciel à jour afin de permettre au service client de Schneider Electric d’accéder à distance aux pages Web de Panel Server.

    Remote access certificates for each firmware version are valid up to the dates indicated in the table.

    Panel Server firmware version Remote access certificate validity date

    002.005.000

    08 October 2026

    002.004.000

    10 August 2026

    002.003.000

    07 May 2026

    Pour plus d’informations sur la mise à jour de micrologiciel, consultez DOCA0172•• EcoStruxure Panel Server - Guide utilisateur.

Limitations concernant la publication

  • Pour les équipements Smartlink hérités et les équipements d’entrée intégrés configurés en tant que compteur impulsionnel, lorsque la publication est effectuée vers le cloud Schneider Electric, les unités non standard peuvent être mal interprétées, d’où le risque de publier des valeurs inexactes. Pour éviter ce problème, configurez le compteur impulsionnel dans les pages Web en utilisant des unités standard (SI) (par exemple, Wh) et utilisez le poids d’impulsion pour la conversion dans l’unité souhaitée (par exemple, kWh). Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Paramètres des entrées numériques impulsionnelles dans DOCA0172•• EcoStruxure Panel Server - Guide utilisateur

  • Limitation concernant la publication SFTP – Contenu des fichiers CSV non cohérent entre les différentes versions du micrologiciel :

    • Lorsque la contextualisation d’E/S personnalisée d’un compteur d’impulsions connecté à l’entrée intégrée de Panel Server est utilisée, le format des fichiers CSV publiés via SFTP ne correspond pas au format affiché avec la version de micrologiciel 001.006.000. À partir de la version 002.001.000 du micrologiciel de Panel Server, le fichier csv affiche Measurement.Io.Count.Measurement comme étiquette de données d’en-tête de colonne pour le paramètre IoCountMeasurement. Remappez les applications ETL pour tenir compte de cette différence.

    • Cette limitation et sa solution s’appliquent également à un compteur d’impulsions connecté en aval de l’équipement I/O Smart Link.

  • Limitations concernant la publication de topologie dans le cloud Schneider Electric : tous les équipements doivent être connectés au moins une fois au Panel Server pour permettre la publication de la topologie correcte dans le cloud Schneider Electric.

Limitation concernant la configuration de passerelle parent/enfant

  • Le Panel Server parent n’est pas capable d’afficher et de gérer les valeurs de mesure des entrées numériques configurées sur la passerelle Panel Server enfant. Il est recommandé de remplacer le Panel Server enfant par un équipement I/O Smart Link pour permettre aux entrées et sorties des voies configurées dans I/O Smart Link de s’afficher correctement dans les pages Web Panel Server et d’être publiées dans toute application Cloud associée.

  • Dans une configuration avec Panel Server et PowerTag Link, pour les équipements Energy connectés en aval à un enfant PowerTag Link avec une passerelle Panel Server parent, les mesures Énergie active reçue et Énergie active fournie s’affichent toutes les deux incorrectement avec la valeur NaN (not a number - pas un nombre) dans la page Web Panel Server Surveillance et contrôle. En outre, ces mesures ne sont pas publiées vers l’application en amont.

    Pour contourner ce problème, affichez les données combinées Énergie active fournie + reçue, qui indiquent des valeurs correctes dans les pages Web Surveillance et contrôle, Accueil et Tendances et publient ces valeurs vers l’application en amont.

    NOTE: Dans EcoStruxure Energy Hub (EEH), les données combinées Énergie active fournie + reçue ne sont pas affichées.

Limitations concernant les menus Tendances et Accueil :

  • Lors d’un vidage (dump) de données, il arrive que le tableau de bord ne se charge pas en raison d’un dépassement de délai. Le tableau de bord se charge une fois que le processus est terminé.

  • Lorsque vous activez pour la première fois la publication via le Service email pour les alarmes ou les Services cloud Schneider, vous pouvez recevoir un grand nombre d’e-mails relatifs à des alarmes anciennes et existantes, en particulier si l’historique local est long. Cela ne se produit qu’une fois, lors de l’activation de la publication.

  • Dans la version 001.007.000 du micrologiciel, les mesures échantillonnées (par exemple, la phase de tension à pleine échelle de l’entrée de porteuse (dbV ou dB)) sont traitées comme des données agrégées. Il s’ensuit qu’un message Requête non valide s’affiche lors de la visualisation des données dans la page Web Tendances. Pour résoudre ce problème, effectuez une mise à jour vers la version 001.008.000 ou ultérieure du micrologiciel.

  • Dans le menu Tendances, des données non applicables peuvent être proposées dans le menu de filtrage. Par exemple, les options Nombre de fermetures du disjoncteur sans réinitialisation et Nombre de déclenchements du disjoncteur ne devraient pas être proposées comme filtres de données pour les équipements connectés en aval d’une passerelle I/O Smart Link. La sélection de ces filtres n’a aucun impact sur les données affichées dans les graphiques de tendances.

Limitations concernant les modèles d'équipements personnalisés

  • En raison de la mise à jour du format des modèles d'équipements personnalisés, les modèles créés avant octobre 2025 ne peuvent pas être importés dans Panel Server à partir de l'outil EPC Web. Le nouveau format des modèles d'équipements personnalisés est compatible avec la version 002.004.000 ou ultérieure du micrologiciel Panel Server.

    Pour plus d'informations sur la création et la modification de modèles d'équipements personnalisés dans EPC Web, voir EPC Web.

  • Les versions actuelles et disponibles des modèles dans Panel Server sont indiquées par une icône de format obsolète dans le tableau des modèles d'équipements personnalisés fourni par les pages web de Panel Server. Leur prise en charge est maintenue.

  • La commutation entre versions dans les pages web de Panel Server dépend du format des versions actuelles et disponibles, comme indiqué dans le tableau suivant :

    Version actuelle Version disponible Commutation possible ?

    Format obsolète

    Format obsolète

    Oui

    Format obsolète

    Format mis à jour

    Oui

    Format mis à jour

    Format obsolète

    Non

    Format mis à jour

    Format mis à jour

    Oui

    Pour une présentation détaillée des modèles d'équipements personnalisés pris en charge et des actions associées, voir Modèles personnalisés pour les équipements Modbus en aval dans DOCA0172•• EcoStruxure Panel Server - Guide utilisateur.

  • Compatibilité descendante avec les modèles personnalisés existants après une mise à jour du micrologiciel :

    1. Après avoir mis à jour le micrologiciel Panel Server, si les équipements associés à un modèle personnalisé affichent des données erronées ou si le modèle personnalisé ne peut plus être importé vers les pages Web, mettez à jour et régénérez le modèle personnalisé à l’aide de l'outil EPC-Web.

    2. Importez à nouveau le modèle personnalisé dans Panel Server.

    3. Exécutez l’option Permuter les versions et mettre à jour pour le modèle personnalisé.

  • Publication dynamique de l'identification des équipements : Panel Server récupère les données d'identification de manière dynamique à partir des équipements, avec les exceptions suivantes :

    • Nom de l'application utilisateur

    • Famille d'équipements

    Les valeurs statiques suivantes des modèles d'équipements personnalisés ne sont pas prises en charge par Panel Server :

    • Version matérielle

    • Révision de logiciel

  • Les unités définies dans la mesure personnalisée ne sont pas publiées vers le cloud.

  • Pour les équipements sans fil connectés sous une passerelle enfant, si un modèle personnalisé utilise le même nom qu’un modèle prédéfini auquel des équipements sont déjà associés, procédez comme suit pour charger le modèle personnalisé :

    1. Mettez hors service tout équipement déjà associé au modèle prédéfini.

    2. Chargez le modèle personnalisé dans Panel Server.

    3. Associez les équipements au modèle personnalisé nouvellement chargé.

    4. Publiez la topologie en cas d’utilisation de Panel Server avec une application de cloud Schneider Electric telle que EcoStruxure Asset Advisor ou EcoStruxure Resource Advisor.

Limitations concernant l’échantillonnage des données, la journalisation des données et la génération d’alarmes

  • Les alarmes ne sont ni historisées ni publiées pour les équipements qui ont un statut Déconnecté au moment où la configuration distante est reçue par Panel Server après avoir publié une topologie.

    Vérifiez que tous les équipements sont connectés avant de publier une topologie.

  • Des alarmes Perte de communication erronées peuvent s’afficher brièvement pendant le démarrage de Panel Server après un cycle hors/sous tension. Ces alarmes erronées disparaissent au bout de quelques secondes. Si les alarmes sont sélectionnées pour la publication, leur apparition et leur disparition sont historisées. Cela n’a aucun impact sur les autres alarmes.

  • Pour certains équipements sans fil, des alarmes de surtension et de sous-tension peuvent être sélectionnées et non modifiables, même lorsque la valeur de tension assignée n’est pas configurée pour cet équipement.

    Solution :

    1. Définissez une tension assignée nominale pour ces équipements. Le champ devient obligatoire (marqué d’une étoile rouge).

    2. Dans les pages Web Gestion des données > Alarmes, les alarmes de surtension et sous-tension deviennent modifiables et peuvent être sélectionnées ou désélectionnées.

  • Après une modification de la configuration d’échantillonnage des données d’un équipement, les pages Web Panel Server suivantes se figent et deviennent indisponibles pendant l’application des modifications :

    • Accueil

    • Tendances

    • Pages de Gestion des données

    • Sauvegarde/restauration

    • Modèles personnalisés

  • Lorsque l’utilisateur modifie le taux d’échantillonnage d’une mesure de données, les comportements suivants peuvent être observés :

    • Des valeurs ’NaN’ (Not a Number) ou interpolées peuvent être insérées dans les données journalisées à la place de la valeur existante, ce qui veut dire que la mesure n’est plus correcte ni fiable.

    • Pour les données d’énergie ou les données accumulées :

      • dans les tendances de données, des tendances non linéaires peuvent être créées là où des tendances linéaires sont attendues, en raison de points de données où il n’existe pas d’historique qui sont dupliqués à partir de points de données existants

      • une valeur ’NaN’ pourrait être remplacée par une nouvelle valeur, ce qui entraînerait des tendances non linéaires

  • Le nombre de points de données pouvant être échantillonnés simultanément est limité à 5 000, à raison de 500 points de données maximum par minute.

  • Le nombre d’alarmes individuelles pouvant être sélectionnées pour publication est limité à 500. Parmi ces 500 alarmes, 300 au maximum peuvent provenir d’équipements Modbus-SL.

Limites des équipements Modbus

Limitations relatives aux équipements Acti9 Smartlink Modbus :

  • Pour les équipements Acti9 Smartlink Modbus hérités, lorsque Panel Server ne parvient pas à lire la version du matériel en raison de caractères UTF-8 non standard, un caractère de remplacement (�) s’affiche dans les pages Web à l’emplacement Identification > Révision matérielle. Auparavant, les caractères non standard n’étaient pas décodés et la mention Aucune donnée était affichée.

Limitations relatives aux équipements I/O Smart Link :

  • Lors de la mise en service d’un I/O Smart Link (en remplacement d’un ancien Acti9 Smartlink Modbus avec version de micrologiciel 001.003.nnn) dans le logiciel EcoStruxure Power Commission, si vous laissez Aucun dans la ligne Élément du signal, une erreur est générée lorsque l’équipement est mis en service dans Panel Server. La configuration de mise en service de I/O Smart Link ne peut pas être enregistrée dans Panel Server.

  • Les équipements I/O Smart Link prennent en charge les caractères spéciaux suivants :

    ASCII

    1

    2

    4

    5

    6

    7

    8

    11

    12

    13

    14

    15

    30

    32

    33

    61

    63

    64

    93

    95

    Caractère

    espace

    !

    #

    $

    %

    &

    *

    +

    ,

    -

    .

    =

    ?

    @

    \

    ^

    _

    |

    ~

  • Durée de fonctionnement, compteur de manœuvres et compteur de déclenchements ne sont pas disponibles pour les équipements filaires et les E/S standard.

Limitations concernant les disjoncteurs MasterPacT NT/NW, ComPacT NS et PowerPacT à châssis P/R. Pour plus d’informations sur les déclencheurs et les interfaces pris en charge, reportez-vous à :

NOTE: Lorsque vous ajoutez manuellement un équipement Modbus, assurez-vous de sélectionner le modèle correct dans la liste d’équipements. Le nom du modèle d’équipement comprend des informations sur le déclencheur et l’interface ou le module de connexion.

Limites des équipements sans fil

  • Pour les équipements à bouton-poussoir ZBRT, la communication avec les boutons est perdue lorsque Panel Server passe d’une voie à l’autre. Désactivez l’équipement ZBRT (reportez-vous à l’instruction de service NNZ21729 du module de mise en service de ZBRZ) et détectez à nouveau les équipements ZBRT pour rétablir la communication.

  • Pour les équipements Exiway Link, la valeur de statut de l’éclairage (ON, OFF) n’est pertinente que lorsque l’équipement n’est pas en mode urgence.

  • Dans une configuration de passerelle Panel Server parent-enfant, la modification d’un réglage contextuel d’un équipement pour Panel Server enfant (par exemple, la position d’auxiliaire modifiée de SD en SDE) n’est pas automatiquement reflétée dans la passerelle parent. Une mise à jour manuelle dans le Panel Server parent est nécessaire pour afficher les modifications.

  • Auxiliaire de signalisation sans fil : Panel Server ne gère pas les notifications d’alarme par e-mail ou vers les applications du cloud Schneider Electric.

  • PowerTag Control:

    • Si un équipement PowerTag Control est connecté à une passerelle enfant :

      • Pas de détection automatique.

      • Aucune donnée n’est publiée sur la passerelle parente. Pour permettre la publication au niveau de la passerelle parente, il est nécessaire de développer un modèle personnalisé pour celle-ci.

  • PowerTag Display : non pris en charge par Panel Server Advanced.

Limites des équipements d’entrée configurés en tant que compteur d’impulsions

En fonction de la langue de votre navigateur, lorsque vous saisissez une valeur dans le champ Poids d’impulsion, pour ajouter une valeur décimale (par exemple, 1,5), vous devrez peut-être copier et coller la valeur dans le champ. Un message d’erreur peut s’afficher pour indiquer que la valeur n’est pas valide, mais qu’elle est utilisée pour le calcul de la consommation et du flux.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.