DOCA0248DE-17

Leistungen und Einschränkungen

Allgemeine Leistungen und Einschränkungen

  • Für jede Datenkonvertierung in INT64 mithilfe von Logikcodes ist die größte Zahl, die genau dargestellt werden kann, 9007199254740991. Jede größere Zahl ist nicht präzise.

  • Der Webbrowser Mozilla Firefox wird nicht unterstützt.

  • Kein manuelles Hinzufügen von Wireless-Geräten, die mit einem untergeordneten/nachgeschalteten Gateway verbunden sind, mithilfe der Software EcoStruxure Power Commission.

  • Die automatische Erkennung von Wireless-Geräten unter einem untergeordneten Gateway ist beschränkt auf 128 Geräte, da Wireless-Geräte als Modbus TCP/IP-Geräte angesehen werden.

  • Die normale Latenzzeit des Panel Server für einen an das serielle Modbus-Netzwerk weitergeleiteten Modbus TCP/IP-Request beträgt 10 ms.

  • Einige Geräteidentifikationsdaten der aggregierten Geräte, die einem Smartlink SI B oder Smartlink SI D nachgeschaltet sind (z. B. I/O Smart Link oder Wireless-Geräte), werden auf den Panel Server-Webseiten angezeigt, wenn die Daten über die Webseiten des Smartlink SI B bzw. Smartlink SI D konfiguriert und in Betrieb genommen werden.

  • Halten Sie die Firmware auf dem neuesten Stand, um dem Customer Care Center von Schneider Electric den Fernzugriff auf die Panel Server-Webseiten zu ermöglichen.

    Remote access certificates for each firmware version are valid up to the dates indicated in the table.

    Panel Server firmware version Remote access certificate validity date

    002.005.000

    08 October 2026

    002.004.000

    10 August 2026

    002.003.000

    07 May 2026

    Weitere Informationen zur Firmwareaktualisierung finden Sie im Dokument DOCA0172••, EcoStruxure Panel Server - Benutzerhandbuch.

Einschränkungen bei der Veröffentlichung

  • Für ältere Smartlink-Geräte und integrierte Eingangsgeräte, die als Impulszähler konfiguriert sind, können andere als standardmäßige Einheiten bei einer Veröffentlichung in der Schneider Electric-Cloud falsch interpretiert werden, sodass irreführende Werte veröffentlicht werden. Um dieses Problem zu vermeiden, konfigurieren Sie auf den Webseiten die Impulszählereinheit mit Standardeinheiten (SI) (z. B. Wh) und verwenden Sie die Impulswertigkeit zur Konvertierung in die gewünschte Einheit (z. B. kWh). Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Parameter der digitalen Impulseingänge im Dokument DOCA0172••, EcoStruxure Panel Server - Benutzerhandbuch

  • Einschränkungen bei der SFTP-Veröffentlichung – Inhalt der CSV-Datei nicht konsistent in verschiedenen Firmwareversionen:

    • Bei Verwendung der benutzerdefinierten E/A-Kontextualisierung eines Impulszählers, der mit dem integrierten Eingang des Panel Server verbunden ist, ist das Format der über SFTP veröffentlichten CSV-Dateien nicht mit dem Format der Firmwareversion 001.006.000 konsistent. Ab Firmwareversion 002.001.000 des Panel Server wird in der CSV-Datei die Spaltenüberschrift Measurement.Io.Count.Measurement als Datenbezeichnung für den Parameter IoCountMeasurement angezeigt. Ordnen Sie ETL-Anwendungen erneut zu, um diesen Unterschied zu berücksichtigen.

    • Die vorstehende Einschränkung und der Workaround gelten auch für ein Impulszählergerät, das dem I/O Smart Link nachgeschaltet ist.

  • Einschränkungen bei der Topologieveröffentlichung in der Schneider Electric-Cloud: Alle Geräte müssen mindestens einmal mit dem Panel Server verbunden werden, damit die richtige Topologie in der Schneider Electric-Cloud veröffentlicht wird.

Einschränkungen bei der Konfiguration des über-/untergeordneten Gateways:

  • Der übergeordnete Panel Server kann die Messwerte der am untergeordneten Panel Server-Gateway konfigurierten Digitaleingänge weder anzeigen noch verwalten. Es wird empfohlen, den untergeordneten Panel Server durch ein I/O Smart Link-Gerät zu ersetzen, damit die Ein- und Ausgänge der im I/O Smart Link konfigurierten Kanäle korrekt auf den Panel Server-Webseiten angezeigt und in jeder zugeordneten Cloud-Anwendung veröffentlicht werden.

  • In einer Konfiguration mit einem Panel Server und PowerTag Link werden für Energiegeräte, die einem untergeordneten PowerTag Link mit übergeordnetem Panel Server-Gateway nachgeschaltet sind, die Messwerte Wirkenergie bezogen und Wirkenergie geliefert auf der Panel Server-Webseite Überwachung und Steuerung nicht ordnungsgemäß angezeigt, sondern mit „Kein Datenwert (NaN)“ angegeben. Außerdem werden diese Messungen nicht an die vorgeschaltete Anwendung weitergeleitet.

    Um dies zu umgehen, können Sie die kombinierten Daten Wirkenergie geliefert+bezogen aufrufen, die auf den Webseiten Überwachung und Steuerung, Startseite und Trendverfolgung korrekt mit genauen Werten angezeigt und in der vorgeschalteten Anwendung veröffentlicht werden.

    HINWEIS: In EcoStruxure Energy Hub (EEH) werden die kombinierten Daten Wirkenergie geliefert+bezogen nicht angezeigt.

Einschränkungen für die Menüs Trendverfolgung und Startseite:

  • Während eines Daten-Dumps wird das Dashboard in einigen Fällen aufgrund eines Timeouts nicht geladen. Sobald der Daten-Dump abgeschlossen ist, wird das Dashboard geladen.

  • Bei der ersten Aktivierung der Veröffentlichung über E-Mail Service für Alarme oder Schneider Cloud Service erhalten Sie möglicherweise eine große Anzahl von E-Mails zu alten und bestehenden Alarmen, insbesondere im Fall einer langen lokalen Historie. Dies geschieht nur einmal, wenn die Veröffentlichung aktiviert wird.

  • In der Firmwareversion 001.007.000 werden erfasste Messdaten (z. B. Skalenendwert der Spannungsphase des Trägereingangs (dbV oder dB)) als aggregierte Daten behandelt. Dementsprechend wird die Meldung Ungültige Anfrage angezeigt, wenn Sie Daten auf der Webseite Trendverfolgung anzeigen. Aktualisieren Sie auf eine Firmwareversion ab 001.008.000, um das Problem zu beheben.

  • Im Menü Trendverfolgung werden ggf. einige Daten im Filtermenü zur Auswahl gestellt, die nicht zutreffend sind. Beispiel: Leistungsschalter geschlossen kein Zählerreset und Anzahl Auslösungen Leistungsschalter werden fälschlicherweise im Datenfiltermenü für Geräte angezeigt, die einem I/O Smart Link-Gateway nachgeschaltet sind. Die Auswahl solcher Filter hat keine Auswirkungen auf die Daten, die in Trenddiagrammen angezeigt werden.

Einschränkungen für benutzerdefinierte Gerätemodelle

  • Aufgrund des aktualisierten Formats benutzerdefinierter Gerätemodelle können Modelle, die vor Oktober 2025 erstellt wurden, nicht aus dem EPC-Webtool in den Panel Server importiert werden. Das aktualisierte Format benutzerdefinierter Gerätemodelle ist kompatibel mit Firmwareversionen des Panel Server ab 002.004.000.

    Informationen zum Erstellen und Ändern benutzerdefinierter Gerätemodelle im EPC-Webtool finden Sie unter EPC Web.

  • Bestehende aktuelle und verfügbare Versionen von Modellen im Panel Server sind in der Tabelle der benutzerdefinierten Gerätemodelle auf den Panel Server-Webseiten mit einem Symbol für veraltete Formate gekennzeichnet. Sie werden weiterhin unterstützt.

  • Der Wechsel zwischen Versionen auf den Panel Server-Webseiten hängt vom Format der aktuellen und verfügbaren Versionen ab, wie in der folgenden Tabelle angegeben:

    Aktuelle Version Verfügbare Version Umschaltung möglich?

    Veraltetes Format

    Veraltetes Format

    Ja

    Veraltetes Format

    Aktualisiertes Format

    Ja

    Aktualisiertes Format

    Veraltetes Format

    Nein

    Aktualisiertes Format

    Aktualisiertes Format

    Ja

    Eine detaillierte Beschreibung der unterstützten benutzerdefinierten Gerätemodelle und der zugehörigen Aktionen finden Sie unter Benutzerdefinierte Modelle für nachgeschaltete Modbus-Geräte im Dokument DOCA0172••, EcoStruxure Panel Server - Benutzerhandbuch.

  • Rückwärtskompatibilität mit vorhandenen benutzerdefinierten Modellen nach einer Firmwareaktualisierung:

    1. Aktualisieren und regenerieren Sie das benutzerdefinierte Modell mithilfe von EPC-Web nach der Aktualisierung der Panel Server-Firmware, wenn Geräte, die einem benutzerdefinierten Modell zugeordnet sind, fehlerhafte Daten anzeigen oder das benutzerdefinierte Modell nicht mehr in die Webseiten importiert werden kann.

    2. Importieren Sie das benutzerdefinierte Modell erneut in den Panel Server.

    3. Führen Sie die Aktion Versionen wechseln und aktualisieren für das benutzerdefinierte Modell durch.

  • Dynamische Veröffentlichung der Geräteidentifikation: Der Panel Server ruft die Identifikationsdaten für Geräte dynamisch aus dem Gerät ab, mit den folgenden Ausnahmen:

    • Benutzerdefinierter Anwendungsname

    • Gerätefamilie

    Die folgenden statischen Werte in benutzerdefinierten Gerätemodellen werden vom Panel Server nicht unterstützt:

    • Hardwareversion

    • Software-Revision

  • Für benutzerdefinierte Messungen definierte Einheiten werden nicht in der Cloud veröffentlicht.

  • Wenn bei Wireless-Geräten, die unter einem untergeordneten Gateway verbunden sind, ein benutzerdefiniertes Modell denselben Namen wie ein vordefiniertes Modell verwendet und bereits Geräte mit dem vordefinierten Modell verknüpft sind, gehen Sie wie folgt vor, um das benutzerdefinierte Modell zu laden:

    1. Nehmen Sie alle Geräte außer Betrieb, die bereits mit dem vordefinierten Modell verknüpft sind.

    2. Laden Sie das benutzerdefinierte Modell in den Panel Server.

    3. Ordnen Sie die Geräte dem neu geladenen benutzerdefinierten Modell zu.

    4. Veröffentlichen Sie die Topologie bei Verwendung des Panel Server mit einer Cloud-Anwendung von Schneider Electric, wie z. B. EcoStruxure Asset Advisor oder EcoStruxure Resource Advisor.

Einschränkungen bei der Datenerfassung, Datenprotokollierung und Alarmausgabe

  • Alarme werden nicht für Geräte historisiert oder veröffentlicht, die bei Empfang der dezentralen Konfiguration durch den Panel Server nach der Veröffentlichung einer Topologie den Status Getrennt aufweisen.

    Vergewissern Sie sich, dass alle Geräte verbunden sind, bevor Sie eine Topologie veröffentlichen.

  • Während des Starts des Panel Server nach einem Aus- und Wiedereinschalten können kurz fehlerhafte Kommunikationsverlust-Alarme angezeigt werden. Die fehlerhaften Alarme verschwinden nach ein paar Sekunden. Wenn die Alarme zur Veröffentlichung ausgewählt wurden, wird das Auftreten und Verschwinden der Alarme historisiert. Es gibt keine Auswirkungen auf andere Alarme.

  • Bei bestimmten Wireless-Geräten können ggf. Überspannung- und Unterspannung-Alarme ausgewählt, aber nicht bearbeitet werden, auch wenn der Nennspannungswert für die Geräte nicht konfiguriert ist.

    Workaround:

    1. Stellen Sie für diese Geräte eine Nennspannung ein. Das Feld wird zum Pflichtfeld (durch einen roten Stern gekennzeichnet).

    2. Auf den Webseiten unter Datenverwaltung > Alarme, Überspannung und Unterspannung können Alarme bearbeitet und aus- bzw. abgewählt werden.

  • Nach der Änderung der Datenerfassungskonfiguratio eines Geräts werden die folgenden Panel Server-Webseiten eingefroren und sind nicht verfügbar, während die Änderungen angewendet werden:

    • Startseite

    • Trendverfolgung

    • Seiten Datenverwaltung

    • Backup & Wiederherstellung

    • Benutzerdefinierte Gerätemodelle

  • Wenn der Benutzer die Erfassungsrate für eine Datenmessung ändert, kann folgendes Verhalten beobachtet werden:

    • Anstelle des vorhandenen Werts werden in die aufgezeichneten Daten ggf. „NaN“ oder interpolierte Werte eingefügt, was angibt, dass die Datenmessung nicht mehr korrekt oder zuverlässig ist.

    • Für Energiedaten oder kumulierte Daten:

      • Bei den Datentrends können nichtlineare Trends entstehen, wo lineare Trends erwartet werden, da Datenpunkte, an denen keine Verlaufsdaten vorhanden sind, aus bestehenden Datenpunkten dupliziert werden.

      • Ein „NaN“-Wert wird möglicherweise durch einen neuen Wert ersetzt, was nichtlineare Trends zur Folge haben kann.

  • Die Anzahl der einzelnen Datenpunkte, die gleichzeitig erfasst werden können, ist auf 5.000 sowie auf einen Durchsatz von 500 Datenpunkten pro Minute begrenzt.

  • Die Anzahl der einzelnen Alarme, die zur Veröffentlichung ausgewählt werden können, ist auf 500 begrenzt. Von den 500 Alarmen können maximal 300 von Modbus SL-Geräten stammen.

Einschränkungen für Modbus-Geräte:

Einschränkungen für Acti9 Smartlink Modbus-Geräte:

  • Wenn der Panel Server für Legacy-Versionen von Acti9 Smartlink Modbus-Geräten die Hardwareversion aufgrund von nicht standardmäßigen UTF-8-Zeichen nicht lesen kann, wird ein Ersatzzeichen (�) unter Identifizierung > Hardwareversion auf den Webseiten angezeigt. Früher wurden die nicht standardmäßigen Zeichen nicht dekodiert und es wurde Keine Daten angezeigt.

Einschränkungen für I/O Smart Link-Geräte:

  • Bei der Inbetriebnahme eines I/O Smart Link (als Ersatz für eine Legacy-Version eines Acti9 Smartlink Modbus mit einer Firmwareversion 001.003.nnn) in der Software EcoStruxure Power Commission löst das Beibehalten von Keine in der Zeile Signal Element (Signalelement) einen Fehler aus, wenn das Gerät im Panel Server in Betrieb genommen wird. Die Konfiguration der Inbetriebnahme des I/O Smart Link kann nicht im Panel Server gespeichert werden.

  • I/O Smart Link-Geräte unterstützen die folgenden Sonderzeichen:

    ASCII

    1

    2

    4

    5

    6

    7

    8

    11

    12

    13

    14

    15

    30

    32

    33

    61

    63

    64

    93

    95

    Zeichen

    Leerzeichen

    !

    #

    $

    %

    &

    *

    +

    ,

    -

    .

    =

    ?

    @

    \

    ^

    _

    |

    ~

  • Betriebszeit, Betriebszähler und Auslösungszähler nicht verfügbar für Kabelgebundene Geräte und Standard E/A (I/O).

Einschränkungen für Leistungsschalter MasterPacT NT/NW, ComPacT NS und PowerPacT P/R-Frame. Detaillierte Informationen zu den unterstützten Auslösegeräten und Schnittstellen finden Sie unter:

HINWEIS: Wenn Sie ein Modbus-Gerät manuell hinzufügen, müssen Sie sicherstellen, dass Sie das richtige Gerätemodell in der Geräteliste auswählen. Der Name des Gerätemodells enthält Informationen über das Auslösegerät und die Verbindungsschnittstelle bzw. das Verbindungsmodul.

Einschränkungen für Wireless-Geräte

  • Bei ZBRT-Geräten mit Drucktaster geht die Kommunikation mit Tastern verloren, wenn der Panel Server von einem Kanal zu einem anderen wechselt. Nehmen Sie das ZBRT-Gerät außer Betrieb (siehe die Kurzanleitung NNZ21729 des ZBRZ-Inbetriebnahmemoduls) und führen Sie eine erneute Erkennung der ZBRT-Geräte durch, um die Kommunikation wiederherzustellen.

  • Bei Exiway Link-Geräten ist der Leuchtenstatus (EIN, AUS) nur relevant, wenn sich das Gerät nicht im Notbetrieb befindet.

  • In einer Konfiguration mit über-/untergeordneten Panel Server-Gateways wird die Änderung der kontextualisierten Einstellung für ein Gerät im untergeordneten Panel Server (z. B. Änderung der Hilfsgeräteposition von SD zu SDE) nicht automatisch im übergeordneten Gateway wiedergegeben. Der übergeordnete Panel Server muss manuell aktualisiert werden, damit die Änderungen angezeigt werden.

  • Wireless-Anzeigehilfsgeräte: Der Panel Server verwaltet keine Alarmbenachrichtigung per E-Mail oder an Cloud-Anwendungen von Schneider Electric.

  • PowerTag Control:

    • Wenn ein PowerTag Control-Gerät mit einem untergeordneten Gateway verbunden ist:

      • Keine automatische Erkennung.

      • Es werden keine Daten im übergeordneten Gateway veröffentlicht. Um eine Veröffentlichung auf der Ebene des übergeordneten Gateways zu ermöglichen, muss ein benutzerdefiniertes Modell für das übergeordnete Gateway entwickelt werden.

  • PowerTag Display: Nicht unterstützt von Panel Server Advanced.

Einschränkungen für als Impulszähler konfigurierte Eingangsgeräte

Je nach Sprache Ihres Browsers müssen Sie bei der Eingabe eines Werts im Feld der Impulswertigkeit ggf. einen Dezimalwert (z. B. 1,5) kopieren und in das Feld einfügen. Es wird möglicherweise eine Fehlermeldung angezeigt, die darauf hinweist, dass der Wert nicht gültig ist. Der Wert wird jedoch für die Berechnung von Verbrauch und Durchfluss verwendet.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.