DOCA0248FR-18

Nouvelles fonctionnalités du micrologiciel version 002.003.000

  • Améliorations de la sécurité dans EcoStruxure Panel Server :

    • Correctif de sécurité

  • Ajout de la prise en charge d’un équipement Modbus série associé à plusieurs compteurs. Les compteurs doivent partager le même identifiant d’unité et être ajoutés à l’aide de modèles personnalisés. Par exemple, le compteur multicircuit Rayleigh peut être configuré comme suit :

    • 2 circuits triphasés, en utilisant 2 modèles personnalisés dédiés

    • Ou 6 circuits monophasés, utilisant 6 modèles personnalisés dédiés

    Les 2 ou 6 circuits sont ajoutés manuellement à Panel Server en tant qu’équipements Modbus dans Paramètres > Équipements Modbus > Modbus TCP/IP > Ajout manuel, en utilisant un modèle personnalisé spécifique pour chaque circuit. Les 2 ou 6 équipements doivent partager les mêmes :

    • ID unité

    • Adresse IP

    • Port

  • Informations de contextualisation améliorée : Le nom de l’alarme est disponible dans les notifications d’alarme envoyées aux applications cloud et par e-mail pour les équipements suivants :

    • Équipements connectés aux entrées numériques 1 et 2 configurées en E/S standard

    • Équipements connectés aux entrées numériques 1 et 2 des voies des équipements I/O Smart Link, Acti9 Smartlink Modbus, Acti9 Smartlink SI B

    • Équipements connectés aux entrées numériques 1 et 2 de PowerTag C 2DI

    • Équipements connectés à l’entrée numérique de PowerTag C IO (si la sortie est configurée sans boucle de retour)

    • Auxiliaire de signalisation sans fil pour ComPacT NSXm et PowerPacT à châssis B

    • Auxiliaire de signalisation sans fil pour ComPacT NSX, PowerPacT châssis H, J, L, ComPacT NS et PowerPacT châssis M, P

  • Code logique introduit INT64ToFloat32 pour convertir des valeurs INT64 en valeurs Float32.

  • Les modèles d’équipements intégrés Modbus obsolètes suivants ne sont plus pris en charge :

    • apas

    • bpas

    • bcpm a

    • bcpm b

    • bcpm c

    • masterpact_nt_nw_a (MasterPacT NT/NW avec MicroLogic A connecté directement à la ligne série BCM ULP sans interface IFE/IFM)

    • masterpact_nt_nw_e (MasterPacT NT/NW avec MicroLogic E connecté directement à la ligne série BCM ULP sans interface IFE/IFM)

    • masterpact_nt_nw_h (MasterPacT NT/NW avec MicroLogic H connecté directement à la ligne série BCM ULP sans interface IFE/IFM)

    • masterpact_nt_nw_p (MasterPacT NT/NW avec MicroLogic P connecté directement à la ligne série BCM ULP sans interface IFE/IFM)

    Les équipements associés à ces modèles obsolètes sont désormais répertoriés comme équipements inconnus. Les alarmes historiques sont conservées.

    Si vous utilisez ces modèles d’équipement, exportez les données associées avant de mettre à jour le micrologiciel Panel Server. Après la mise à jour du micrologiciel, supprimez les équipements inconnus et ajoutez-les manuellement en créant un modèle d’équipement personnalisé ou en utilisant un modèle intégré existant. Reportez-vous à la liste des disjoncteurs pris en charge et déclencheurs associés.

  • Les mesures suivantes associées aux équipements MasterPacT MTZ ne sont plus prises en charge :

    • Durabilité totale des disjoncteurs

    • Taux d’usure sous charge des disjoncteurs

    • Nombre d’opérations avec charge > 0

    • Taux d’usure de la durée de vie des disjoncteurs (avec et sans charge)

  • Gestion des mesures des disjoncteurs MasterPacT MTZ connectés via des interfaces IFE, EIFE ou IFM. Mettez à jour l’interface vers la dernière version prise en charge pour garantir un affichage correct des données :

    • Pour les interfaces IFE et EIFE, mettez à jour l’interface vers la version 003.009.010 du micrologiciel ou version ultérieure

    • Pour les interfaces IFM, mettez à jour l’interface vers la version 003.001.010 du micrologiciel ou version ultérieure

  • Des paramètres Modbus supplémentaires sont disponibles pour les registres Modbus via l’adresse Modbus 255. Les paramètres suivants peuvent être consultés :

    • Paramètres du serveur Modbus TCP/IP :

      • Temporisation des messages pour le serveur Modbus TCP/IP

    • Paramètres du client Modbus TCP/IP :

      • Temporisation du client Modbus TCP/IP

      • Temporisation des messages de la requête client Modbus TCP/IP

    • Paramètres Modbus SL pour la communication en aval :

      • Intervalle de silence après la fin du paquet Modbus SL

      • Délai entre paquets Modbus SL

      • Connexion/déconnexion de la résistance de terminaison RS485

      • État de la ligne de transmission

    • Paramètres du client Modbus SL

      • Temporisation des messages de la requête Modbus SL

  • Pour les entrées numériques intégrées de Panel Server configurées comme compteur d’impulsions, Volume d’eau et Volume de gaz peuvent être affichés et publiés avec des registres Modbus Float32 pour améliorer la précision à trois décimales. Les registres INT64 Modbus existants sont également disponibles. Pour plus d’informations, reportez-vous à DOCA0241EN EcoStruxure Panel Server - Modbus File.

Nouveaux équipements sans fil pris en charge

  • Références suivantes des capteurs de température sans fil PowerLogic Thermal Tag

    • Capteur thermique sans fil auto-alimenté SPTH150S

    • Capteur thermique sans fil auto-alimenté SPTH150M avec 3 sondes

    • Capteur thermique sans fil SPTH200M avec 4 sondes

  • Références suivantes de Acti9 Active iCV40H ARC sans alarme de protection contre les surtensions :

    • A9TDNC606

    • A9TDNC610

    • A9TDNC616

    • A9TDNC625

    • A9TDNC632

    • A9TDNC640

    • A9TDND606

    • A9TDND610

    • A9TDND616

    • A9TDND620

    • A9TDND625

    • A9TDND632

Nouveaux équipements Modbus pris en charge

  • Références suivantes des compteurs d’énergie PowerLogic EM3100, EM3200, EM3300, EM3400 et EM3700. Les équipements peuvent être détectés par Panel Server en utilisant le modèle d’équipement intégré em3000 :

    • METSEEM3122

    • METSEEM3224

    • METSEEM3322

    • METSEEM3424

    • METSEEM3724

Améliorations de l’interface utilisateur

  • Amélioration de l’expérience utilisateur dans les pages d’équipement en ajoutant une icône pour réduire le volet gauche (arborescence d’équipements) afin d’optimiser l’espace écran.

  • En-tête de page Web amélioré avec réorganisation de l’affichage du statut du service. La liste déroulante des services dans l’en-tête de page récapitule le statut à l’aide d’une icône et d’un lien vers la page Paramètres de chaque service.

  • Dans Paramètres > Équipements Modbus > Ajout d’équipement > Ajout manuel, ajout de la fonction de recherche dans la liste Équipement pour faciliter la recherche d’équipements.

  • Dans Surveillance et contrôle > Affichage de plusieurs équipements, Gamme de l’équipement, ajout d’informations à la présentation pour améliorer le contexte.

  • Expérience utilisateur améliorée dans Paramètres > Équipements sans fil > Détection en ajoutant du texte pour clarifier l’utilisation des méthodes de détection.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.