DOCA0178PT-21

Novas funcionalidades da versão de firmware 002.006.000

  • Melhorias de segurança no EcoStruxure Panel Server:

    • Correção de segurança

      .
    • A versão de firmware 002.006.000 inclui uma melhoria de segurança (para mais detalhes, consulte Problemas corrigidos).

  • O Panel Server permite-lhe configurar um endereço IPv6 e um endereço de gateway IPv6.

    Definição

    Modo Ethernet separado

    Modo Ethernet comutado

    Infraestrutura Wi-Fi

    Porta ETH1

    Porta ETH2

    Endereço IPv6 associado à definição do comprimento do prefixo IPv6.
    Utilizado para configurar um endereço global ou local único.

    S

    S

    S

    S

    Endereço de gateway IPv6.
    Utilizado para configurar o endereço IPv6 do gateway (normalmente um router) para a comunicação com sistemas a montante.

    S

    N

    S

    S

    S: Definição disponível. O endereço pode ser gerado automaticamente ou definido manualmente.
    N: Definição não disponível

    Para mais informações sobre as definições, consulte os capítulos Comunicação Ethernet e Infraestrutura Wi-Fi em DOCA0172•• EcoStruxure Panel Server - Manual do utilizador.

  • O Panel Server suporta novas versões de firmware dos sensores ambientais PowerLogic:

    • Sensores PowerLogic CL110 com a versão de firmware 2.1.5

    • Sensores PowerLogic TH110 (hardware ATMEL) com a versão de firmware 1.0.5

Novos dispositivos suportados

  • Sensores PowerLogic TH110 (hardware EFR32) com a versão de firmware 2.0.0.

Melhorias da interface de utilizador

  • Na página Web Modelos personalizados, o botão Aceder ao site da EPC permite-lhe aceder diretamente à ferramenta EPC Web para criar modelos de dispositivos personalizados.

  • Na página Web Atualização de firmware, o botão Saber mais permite-lhe aceder a informações sobre os modelos Panel Server e à documentação disponível em www.se.com.

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.