DOCA0178PT-21

Limitações da versão de firmware 002.006.000

Limitações da comunicação Wi-Fi

  • A limitação descrita na tabela seguinte aplica-se a todos os modelos Panel Server com a versão de firmware 002.006.000, exceto os modelos Wired by Design (PAS600LWD, PAS600PWD), quando:

    • A infraestrutura Wi-Fi está configurada nas páginas Web do Panel Server e

    • o Panel Server está ligado a um ponto de acesso Wi-Fi.

Se... Então... Ação
  1. o utilizador desativa a infraestrutura Wi-Fi a partir das páginas Web do Panel Server (Ativação da infraestrutura e Ativação do Wi-Fi desativadas), e

  2. o utilizador aplica as alterações clicando no botão Guardar e aplicar configuração botão

Por predefinição, o Panel Server não consegue restabelecer a ligação através da interface Ethernet, pelo que:

  • o utilizador já não consegue aceder às páginas web,

  • O Panel Server não consegue publicar dados na nuvem da Schneider Electric ou num servidor SFTP ou HTTPS utilizando a interface Ethernet (em qualquer um dos modos de Ethernet configurados, Separado ou Comutado).

  • Desligue e volte a ligar o Panel Server utilizando o botão multifunções na parte dianteira do Panel Server. Para mais informações sobre o Botão multifunções, consulte DOCA0172•• EcoStruxure Panel Server - Manual do utilizador, ou

  • Desligue e volte a ligar o cabo de alimentação do bloco de terminais da fonte de alimentação do Panel Server.

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.