DOCA0178ES-21

Nuevas características de la versión de firmware 002.004.000

  • Mejoras de seguridad en EcoStruxure Panel Server:

    • Parche de seguridad

  • Se ha añadido Zona a los datos de contextualización para todos los dispositivos.

    Los dispositivos pueden agruparse por Zona en la lista de dispositivos en las siguientes páginas web:

    • Supervisión y control

    • Gestión de datos

    NOTA: Los datos de Zona no se publican en la nube ni en los servidores SFTP o HTTPS, ni tampoco se exportan en una exportación csv local ni en una exportación de datos de Tendencias.

    Para obtener más información sobre la creación, modificación y eliminación de zonas, así como sobre la asignación de dispositivos a una zona, consulte DOCA0172•• EcoStruxure Panel Server - Guía del usuario.

    NOTA: Zona de carga ya no está disponible para Interruptores automáticos asociados. En su lugar, se añade la zona de los datos de contextualización. Los nombres existentes de Zona de carga no se migran a los datos de contextualización de Zona.
  • Introducción de la estrategia de sondeo dinámico del tiempo de espera de la conexión para ayudar a evitar la sobrecarga de la red de comunicación Modbus. Cuando un dispositivo pasa al estado No conectado, el comprobador de conexión usa una estrategia de retardo incremental (duplicación del periodo de sondeo) para gestionar los intervalos de sondeo de conexión. El intervalo de sondeo aumenta progresivamente de la siguiente manera:

    • 30 segundos

    • 1 minuto

    • 2 minutos

    • 4 minutos

    • 8 minutos

    • 15 minutos (valor máximo)

    Una vez que el intervalo de sondeo alcanza los 15 minutos, el sistema continúa sondeando a este intervalo hasta que se detecta un cambio en el estado funcional del dispositivo y éste vuelve al estado Conectado. A continuación, el intervalo de sondeo vuelve al periodo de comunicación establecido para el dispositivo.

  • Compatibilidad con el nuevo formato de modelos de dispositivos personalizados creados en la herramienta EPC Web. El nuevo formato incluye las siguientes características:

    • Valores enumerados para las mediciones, basados en un diccionario compartido entre la herramienta EPC Web y EcoStruxure Panel Server. Al crear el modelo personalizado en la herramienta EPC Web, compruebe en la documentación del dispositivo que los valores de medición seleccionados son correctos para la medición.

      NOTA: Si hay discrepancia, la medición se muestra en las páginas web de Panel Server como "Sin datos" y con un icono que indica que el valor de la medición de datos está obsoleto o no es válido.
    • Los datos de identificación de un dispositivo asociado a un modelo de dispositivo personalizado se recuperan dinámicamente del propio dispositivo.

    Para más información, consulte Limitaciones en modelos de dispositivos personalizados

  • Compatibilidad con las siguientes nuevas mediciones de la calidad del aire gestionadas a través de un modelo de dispositivo personalizado:

    • Compuestos orgánicos volátiles (en porcentaje)

    • Partículas con un diámetro igual o inferior a 1,0 μm (en porcentaje)

    • Partículas con un diámetro igual o inferior a 2,5 μm (en porcentaje)

    • Partículas con un diámetro igual o inferior a 4,0 μm (en porcentaje)

    • Partículas con un diámetro igual o inferior a 10 μm (en porcentaje)

    • Presión (Pa)

    • Nivel de presión sonora (dB)

    • Iluminancia (lx)

    • Concentración de formaldehídos (en porcentaje)

    • Concentración de NO y NO2 (en porcentaje)

  • Recomendaciones para optimizar las redes con dispositivos Modbus añadidos a DOCA0172•• EcoStruxure Panel Server - Guía del usuario.

Características avanzadas:

  • Incorporación de la gestión de funciones de escaneo para dispositivos inalámbricos IEEE 802.15.4. La función de escaneo de dispositivos conectados puede desactivarse o activarse, según el dispositivo. Cuando está desactivada, ayuda a evitar perturbaciones en otros dispositivos inalámbricos IEEE 802.15.4. Es importante comprender las consecuencias de esta acción antes de desactivar la función. Para obtener más información, consulte DOCA0172•• EcoStruxure Panel Server - Guía del usuario.

Nuevos dispositivos compatibles

  • PowerTag Energy A9MEM1575 cumple las normas IEC y UL.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.