Neue Funktionen für 002.000.000
-
Erhöhung der maximalen Anzahl an Alarmen, die für die Veröffentlichung ausgewählt werden können, von 100 auf 500. Von den 500 Alarmen können maximal 300 von Modbus SL-Geräten stammen.
-
Erweiterung um die folgenden unterstützten Geräte:
-
Wireless-Geräte:
-
Exiway Light-Gerät
-
MasterPacT MTZ mit MicroLogic Active AP oder EP
-
-
Modbus-Geräte: BSCM-Modbus SL/ULP-Modul
-
-
Über den Wi-Fi-Zugangspunkt können Sie eine Verbindung zum Wi-Fi-Netzwerk des Panel Server mit einem Smartphone herstellen, auf dem die mobile Schneider Electric EcoStruxure Power Commission App ausgeführt wird. Über die App können Sie verbundene Geräte konfigurieren.
-
Hinzufügen einer lokalen Zeitzone, die unter eingestellt werden kann. Wenn diese Einstellung aktiviert wird, wird die lokale Zeitzone verwendet:
-
Für die auf der Webseite Überwachung und Steuerung angezeigten Daten
-
In E-Mails für Alarme
-
Für auf einem SFTP- oder HTTPS-Server veröffentlichte Daten
-
Für in eine lokale Datei exportierte Daten
UTC wird zur Veröffentlichung in Cloud-Anwendungen und zur Protokollierung von Daten verwendet, selbst wenn die lokale Zeitzone eingestellt ist.
-
-
Zusätzliche Unterstützung für das RSTP-Protokoll, das robuste Ethernet-Ringtopologien für kritische Anwendungen ermöglicht. RSTP ist nur verfügbar, wenn der Panel Server im geschalteten Modus konfiguriert wird.
-
Hinzufügen der folgenden unterstützten Messungen:
-
Dampfvolumen (m3)
-
Dampfdurchfluss (m3/s)
-
Dampfmassenstrom (kg/s)
-
Luftvolumen (m3)
-
Luftstrom (m)3/s)
Diese Messungen werden in einem benutzerdefinierten Gerätemodell angegeben, das im Webportal-Tool EcoStruxure Power Commission erstellt und in den Panel Server importiert wird. Die Messwerte sind auf der Webseite Überwachung und Steuerung verfügbar.
-
-
Verbesserte Benutzerfreundlichkeit der Panel Server-Webseiten:
-
Ladezeit der Webseiten verbessert.
-
Verbesserungen der Seite Datenverwaltung:
-
Eine Bannermeldung informiert Sie über den Zweck und das Ergebnis der Auswahl von Messungen und Alarmen.
-
Datum und Uhrzeit der letzten Aktualisierung der Messdaten werden oben auf der Seite angezeigt.
-
-
Auf der Webseite Überwachung und Steuerung werden am oberen Seitenrand Datum und Uhrzeit der letzten Aktualisierung der Messdaten angegeben.
-
Auf der Seite wurden folgende Bereiche hinzugefügt:
-
Rufen Sie die richtige Firmware ab mit einer Schaltfläche, über die das richtige Firmware-Update für Ihren Panel Server direkt auf Ihren PC heruntergeladen werden kann.
-
Weitere Informationen mit einer Schaltfläche, über die Sie auf allgemeine Informationen zu Panel Server-Produkten zugreifen können.
-
-