DOCA0178IT-20

Nuove funzionalità per 002.000.000

  • Aumento del numero massimo di allarmi selezionabili per la pubblicazione da 100 a 500. Dei 500 allarmi selezionati, un massimo di 300 può provenire da dispositivi Modbus-SL.

  • Aggiunta dei seguenti dispositivi supportati:

    • Dispositivi wireless:

      • dispositivo Exiway Light

      • MasterPacT MTZ con MicroLogic Active AP o EP

    • Dispositivi Modbus: Modulo BSCM Modbus SL/ULP

  • Il punto di accesso Wi-Fi consente di connettersi alla rete Wi-Fi di Panel Server da uno smartphone su cui è in esecuzione l’app mobile Schneider Electric EcoStruxure Power Commission. Dall'app è possibile configurare i dispositivi collegati.

  • Aggiunta di fuso orario locale impostabile in Impostazioni > Generale > Data e ora. Quando impostato, viene utilizzato il fuso orario locale:

    • Per i dati visualizzati sulla pagina Web Monitoraggio e controllo

    • Nelle e-mail per gli allarmi

    • Per i dati pubblicati su un server SFTP o HTTPS

    • Per i dati esportati in un file locale

    UTC è utilizzato per la pubblicazione nelle applicazioni cloud e per registrare i dati, anche quando è impostato il fuso orario locale.

  • Aggiunta del supporto per il protocollo RSTP che consente l'uso di robuste topologie Ethernet ad anello per applicazioni critiche. RSTP è disponibile solo quando Panel Server è configurato in modalità commutata.

  • Aggiunta delle seguenti misurazioni supportate:

    • Volume di vapore (m3)

    • Portata di vapore (m3/s)

    • Portata massica vapore (kg/s)

    • Volume aria (m3)

    • Flusso d'aria (m3/s)

    Queste misurazioni sono specificate in un modello di dispositivo personalizzato creato nello strumento portale Web di EcoStruxure Power Commission e importato in Panel Server. I valori di misurazione sono disponibili nella pagina Web Monitoraggio e controllo.

  • Miglioramenti dell'esperienza utente della pagina Web di Panel Server:

    • Tempo di caricamento delle pagine Web migliorato.

    • Miglioramenti della pagina Gestione dati:

      • Un messaggio banner fornisce informazioni sullo scopo e sul risultato della selezione di misurazioni e allarmi.

      • La data e l'ora dell'ultimo aggiornamento dei dati di misurazione vengono visualizzate nella parte superiore della pagina.

    • Nella pagina Web Monitoraggio e controllo, aggiunta di data e ora dell'ultimo aggiornamento dei dati di misurazione nella parte superiore della pagina.

    • Nella pagina Manutenzione > Aggiornamento firmware, aggiunta delle seguenti sezioni:

      • Recuperare il firmware corretto con un pulsante su cui fare clic per scaricare l'aggiornamento firmware corretto per Panel Server direttamente sul PC.

      • Ulteriori informazioni con un pulsante su cui fare clic per accedere alle informazioni generali relative ai prodotti Panel Server.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?