DOCA0331CZ-02

Správa příslušenství skříně

Příslušenství pro vybranou skříň lze přidávat po výběru možnosti Správa příslušenství skříní v menu, které se objeví po stisknutí pravého tlačítka myši, jejíž kurzor se nachází na čelním pohledu skříně.

Stromové menu potom umožňuje výběr příslušenství, které lze po stisknutí tlačítka + (na pravé straně) přidávat na seznam materiálu v požadovaném množství. Odkaz na produktový list zobrazí dokument se specifikacemi vybraného příslušenství.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bylo to užitečné?