DOCA0184ES-07

Gestionar los accesorios de la envolvente

Es posible añadir accesorios al sobre directamente en la vista frontal pulsando con el botón derecho del ratón sobre el sobre y haciendo clic en gestionar accesorios.

Un menú en árbol permite elegir el tipo de accesorio y añadirlo a la lista de materiales en la cantidad deseada pulsando el botón más que aparece a la derecha. Un enlace a la ficha del producto permite consultar las características del accesorio elegido.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.