DOCA0184ES-07

Vista previa de impresión

Esta vista previa muestra el número de páginas que se generarán en formato PdF para el esquema unifilar. Este número de páginas puede optimizarse en función del número de columnas y dispositivos necesarios por página, por una parte, y del nivel de lisibilidad, por otra, utilizando la función de zoom. +/-.

Se puede observar el los circuitos múltiples aguas abajo en el esquema unifilar en el sitio dónde se han añadido las tarjetas en el apartado Esquema.

El esquema unifilar puede generarse en formato .pdf haciendo clic en el botón de exportación; también es accesible desde el paso Documentos.

El documento pdf generado tiene una página de cabecera con:

  • El logotipo y los datos de la empresa (si se han cargado en la cuenta de usuario).

  • La información del proyecto y la información de la tabla (datos obligatorios y opcionales).

  • Se reserva una inserción para la gestión de las versiones y las modificaciones correspondientes.

Cada página posterior contiene, además de los elementos del diagrama unifilar, un pie de página con el logotipo de la empresa del usuario, el nombre del proyecto y la fecha de creación.

Un botón de bloqueo situado en la parte superior derecha de la pantalla permite fijar la numeración. Entonces es posible modificar el diagrama unifilar sin modificar las marcas funcionales existentes. Los números de las nuevas marcas funcionales se añadirán al último número creado antes del bloqueo, sea cual sea la posición en el unifilar. Esta función de bloqueo/desbloqueo solo está disponible para el modo incremental

Tras el desbloqueo, todas las marcas funcionales se rediseñan automáticamente según el principio de numeración mencionado anteriormente.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.