DOCA0184ES-07

Seleccionar y montar la distribución y elementos mecánicos

Para abrir el selector de rangos de distribución, haga clic en el botón añadir distribución y unidades funcionales > DISTRIBUCIÓN

Es posible seleccionar directamente un rango de bloques de distribución haciendo clic en la imagen del rango y validando.

Para seleccionar un rango, establezca las características del bloque de distribución en la lista propuesta, seleccione el rango no marcado con un testigo naranja y valide.

Desde el área de trabajo, arrastrar y soltar el distribuidor en el envolvente (esta función no está disponible para los peines).

Es necesario ajustar las características de los rangos de distribución en el rango seleccionado.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.