DUG_Matter Thermostat_ELKO-03

Om enheten

ELKO One – Matter Termostat 16 A (heretter kalt termostat) vil gi deg et enkelt, brukervennlig produkt for styring av varmesystemet og spare energi. Termostaten dekker forskjellige oppvarmingsapplikasjoner og er kompatibel med gulvvarme eller elektriske radiatorer, men den kan også brukes til å styre ventiler eller sirkulasjonspumper som styres av motoriserte ventiler for vannbasert oppvarming.

Termostatfunksjoner:

  • Matter kompatibel

  • Punktmatrisedisplay

  • Justerbar lysstyrke for LED

  • Settpunkt for kontrollromtemperatur

  • Registrering av åpent vindu

  • Frostbeskyttelse

  • Tidsplan

  • Barnesikring

Betjeningselementer


Visning av menynivå

MERK: Alle LED-visninger forklares i kapittelet LED-funksjoner.

Matter oppsettskode

Du kan finne Matter oppsettskoden både på enheten og instruksjonsarket, som du trenger for å legge til produktet til smarthome-nettverket ditt på en sikker måte.

VIKTIG: Oppbevar Matter oppsettskoden på et trygt og sikkert sted, og ingen andre skal ha en kopi av den.
Du trenger materialoppsettskoden for å legge til produktet i smarthome-appen.

MERK: Se Igangkjøring med Matter for paringsprosessen.

Du finner Matter oppsettsetiketten på følgende plassering.

  1. På instruksjonsbladet som ble levert sammen med produktet.

  2. På toppen av beskyttelsesfilmen for termostaten.

  3. På baksiden av logikkmodulen for termostaten.




QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?