DUG_Matter-termostat_ELKO-03

Om enheten

ELKO One – Matter-termostat 16 A (nedan kallad termostaten) ger dig en enkel, lättanvänd produkt för att styra ditt uppvärmningssystem och spara energi. Termostaten omfattar olika uppvärmningstillämpningar och är kompatibel med elektrisk golvvärme eller elektriska element, men den kan också användas för att styra nätdrivna motorstyrda ventiler eller cirkulationspumpar för vattenbaserad uppvärmning.

Termostatfunktioner:

  • Matter-kompatibel

  • Punktmatrisindikeringar

  • Justerbar ljusstyrka för LED

  • Styrning av rumstemperaturbörvärde

  • Detektering av öppet fönster

  • Frostskydd

  • Schema

  • Barnlås

Manöverelement


Menynivåindikering

OBS: Alla LED-indikeringar förklaras i LED-beteendekapitel.

Kod för Matter-konfiguration

Du hittar Matter-inställningskoden på både enheten och instruktionsbladet, som du behöver för att lägga till produkten på ett säkert sätt i ditt smart hem-nätverk.

VIKTIG: Förvara din Matter-inställningskod på ett säkert ställe och ge ingen annan en kopia av den.
Du behöver Matter-inställningskoden för att lägga till produkten i din app för smarta hem.

OBS: Se Driftsättning med Matter för parkopplingsprocessen.

Matter-installationsetiketten finns på följande plats.

  1. På instruktionsbladet som medföljer produkten.

  2. Ovanpå termostatens skyddsfilm.

  3. På baksidan av termostatens logikmodul.




QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?