DUG_Matter Thermostat_ELKO-03

Installasjonsveiledning

Se installasjonsveiledning som fulgte med dette produktet.

Se Mattertermostat 16 A.

MERK: Det anbefales på det sterkeste å bruke et overspenningsvern dersom det er koblet til en termostat i samme krets med induktive laster (f.eks. lysrør, kontaktorer eller motordrift).

Installasjonssted for innsatsen

  • Anbefalt installasjonshøyde: 1 til 1,5 m over gulvet.

  • Ikke installer for nær vinduer, dører eller lufteåpninger.

  • Ikke installer over varmeapparater eller andre varmekilder.

  • Ikke dekk til eller installer bak gardiner.

  • Unngå direkte sollys og lys fra lamper.

  • Montering på hulveggen krever riktig forsegling av veggboksen eller installasjonsrøret for å hindre at luftstrøm påvirker temperatursensorens ytelse.

Installering av ELKO One-termostat
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?