DUG_Matter-termostat_ELKO-03

Installationsanvisning

Se medföljande installationsanvisning.

Se Matter Termostat 16 A.

OBS: Det rekommenderas starkt att använda ett överspänningsskydd om termostaten ansluts i samma krets med induktiva laster (t.ex. lysrör, kontaktorer eller motordrivenheter).

Installationsplats för insatsen

  • Rekommenderad installationshöjd: 1 till 1,5 m över golvet.

  • Installera inte enheten för nära fönster, dörrar eller ventilationsöppningar.

  • Installera inte enheten över radiatorer eller andra värmekällor.

  • Enheten får inte täckas över eller installeras bakom gardiner.

  • Undvik direkt solljus och lampljus.

  • Installation på skalmur kräver korrekt försegling av ledningsboxen eller installationsröret för att förhindra att luftflödet påverkar temperaturgivarens prestanda.

Så här installerar du termostaten ELKO One
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?