DUG_Matter-termostat_ELKO-03

Ställa in rumstemperaturen

Rumstemperaturen kan höjas/sänkas manuellt med tryckknappen på termostaten.

  • Tryck på ”+” för att öka temperaturbörvärdet.

  • Tryck på ”” för att minska temperaturbörvärdet.

OBS:
  • Temperaturen kan justeras i steg om 0,5 °C.

  • Max. och min. temperaturbörvärdet som kan ställas in baseras på det gränsvärde som definieras i användarinställningen.

Om en golvgivare monteras i P4 är enheten i rumstemperatur med golvgränsläge.

Om rumstemperaturen är lika med eller högre än börvärdet och golvtemperaturen är lägre än den nedre gränsen (min. skydd) skapas ett behov som värmer upp rummet för att värma upp golvet, och behovs-LED:en blinkar vit med 1 Hz.

Om rumstemperaturen är lägre än börvärdet och golvtemperaturen överskrider den övre gränsen (max. skydd) ska kravet vara 0, kontrollutgången ska förhindras och behovs-LED:en blinkar vit med 1 Hz.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?