DUG_Matter Thermostat_ELKO-03

Innstilling av romtemperatur

Romtemperaturen kan økes/reduseres manuelt ved å trykke på berøringsknappen på termostaten.

  • Trykk på " +"-knappen for å øke temperatursettpunktet.

  • Trykk på " -"-knappen for å redusere temperatursettpunktet.

MERK:
  • Temperaturen kan justeres i trinn på 0,5 °C.

  • Maks. og min. temperatursettpunkt som kan stilles inn, er basert på grensen som er definert i brukerinnstillingene.

Hvis gulvføler er montert i P4, vil enheten være i romtemperatur med gulvgrensemodus.

Hvis romtemperaturen er lik eller høyere enn settpunktet og gulvtemperaturen er under den nedre grensen (min. beskyttelse), oppstår det et behov for oppvarming av rommet for å varme opp gulvet, og behovs-LED-en blinker hvitt 1 Hz.

Hvis romtemperaturen er lavere enn settpunktet og gulvtemperaturen overstiger den øvre grensen (maks. beskyttelse), må behovet være 0, kontrollutgang skal forhindres og behovs-LED-en blinker hvitt ved 1 Hz.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?