DUG_Matter-termostat_ELKO-03

Sätta på/stänga av uppvärmningsläget

När termostaten inte används kan du sätta på/stänga av den manuellt.

Så här stänger du av uppvärmningsläget:

OBS: Stäng av barnlåset innan du stänger av enheten.

Starta termostaten genom att trycka på en knapp och sedan på tryckknapp i > 5 sekund för att stänga av uppvärmningsläget.

När termostatens uppvärmningsläge är av:

  • LED:en indikerar ingen rumstemperatur

  • Styr inte rumstemperaturen

  • Utgångarna förblir av

  • Frostskydd kommer att aktiveras.

  • Vid första interaktionen visas ett ”X” på skärmen för att visa att den är av.

Så här startar du uppvärmningsläget:

Väck termostaten genom att trycka på valfri knapp på termostatindikeringen X och tryck sedan på eller O eller + i > 5 sekunder att starta.

När termostaten är på återgår den till det senaste läget.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?