DUG_Matter Thermostat_ELKO-03

Inn-/utkobling av oppvarmingsmodus

Når termostaten ikke er i bruk, kan du slå enheten på/av manuelt.

For utkobling av oppvarmingsmodus:

MERK: Pass på at du deaktiverer barnesikringen før du kobler ut enheten.

Vekk termostaten ved å trykke på en hvilken som helst knapp samtidig som du trykker på "" i > 5 s for å koble ut oppvarmingsmodusen.

Når termostatens oppvarmingsmodus er av:

  • LED viser ingen romtemperatur

  • Kontrollerer ikke romtemperatur

  • Utganger forblir av

  • Frostbeskyttelse vil være aktivert.

  • Ved første samhandling viser enheten en "X" på displayet for å vise at den er av.

For innkobling av oppvarmingsmodus:

Vekk termostaten ved å trykke på en tilfeldig berøringsknapp for termostatmatrisevisningen X og trykk deretter på eller O eller + i > 5 s for å koble inn.

Når termostaten er slått på, går den tilbake til sin siste tilstand.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?