Menu Contrôle
Présentation
Le menu est utilisé pour contrôler à partir de l'afficheur FDM121 :
-
le disjoncteur ;
-
l'application de commande de l'éclairage et de contrôle de charge gérée par le module IO.
DANGER |
|---|
|
RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D’ARC ÉLECTRIQUE
OU DE BRÛLURES
N'exécutez aucune commande par l'afficheur FDM121 sans avoir remis l'unité fonctionnelle
intelligente en mode de marche nominal lorsque le rétroéclairage
de l'afficheur de tableau FDM121 clignote.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
Le clignotement de l'afficheur FDM121 indique que l'unité fonctionnelle intelligente fonctionne en mode dégradé. Il peut s'agir d'un problème d'architecture. Pour plus d'informations, reportez-vous aux Guides utilisateur du système ULP indiqués dans la section Documents à consulter.
Si l'unité fonctionnelle intelligente fonctionnant en mode dégradé inclut un afficheur FDM121 de version inférieure à V2.1.3, il existe un risque de commander un appareil autre que celui prévu.
Appareils compatibles avec le contrôle des disjoncteurs
Le tableau présente la configuration matérielle minimale requise pour contrôler chaque gamme de disjoncteurs.
|
Gamme |
Configuration matérielle minimale requise |
|---|---|
|
MasterPact MTZ |
Disjoncteur fixe ou débrochable + module d'isolement + module à port ULP + bobines communicantes MX et XF ou commande électrique communicante |
|
|
|
|
Ecran
État du disjoncteur
En fonction des appareils raccordés, l'afficheur FDM121 affiche les états suivants du disjoncteur :
|
Gamme |
Etat |
|---|---|
|
MasterPact MTZ |
|
|
|
|
|
Sélection du mode de contrôle du disjoncteur
L'afficheur FDM121 permet de sélectionner le mode de contrôle local ou à distance du disjoncteur, sauf si un module IO configuré pour faire fonctionner le disjoncteur est présent dans l'unité fonctionnelle intelligente, ou lorsque la configuration matérielle du disjoncteur est incompatible.
Les modes de contrôle et s'excluent mutuellement.
La sélection du mode de contrôle du disjoncteur est protégée par mot de passe. Si le mot de passe de niveau 3 par défaut du disjoncteur a été modifié, un écran s'affiche pour la saisie du mot de passe. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Ecran Mot de passe.
Vous n'avez pas besoin de valider la sélection du mode de contrôle du disjoncteur (Local/Déporté).
Commandes de contrôle du disjoncteur
L'afficheur FDM121 permet de contrôler le disjoncteur uniquement en mode de contrôle local. En mode de contrôle à distance, la fonction n'est pas disponible.
Les commandes de contrôle du disjoncteur sont protégées par mot de passe. Si le mot de passe de niveau 3 par défaut du disjoncteur a été modifié, un écran s'affiche pour la saisie du mot de passe. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Ecran Mot de passe.
Vous devez valider la sélection d'une commande.
Les commandes de contrôle dépendent du disjoncteur.
|
Gamme |
Commandes de contrôle |
|---|---|
|
MasterPact MTZ |
NOTE: Aucune commande n’est présente sur l’afficheur FDM121
. Dans ce cas, il est uniquement possible d'utiliser un
réarmement électrique ou d'appuyer sur le bouton Reset
situé sur la face avant du disjoncteur.
|
|
NOTE: Aucune commande n’est présente sur l’afficheur FDM121
. Dans ce cas, il est uniquement possible d'utiliser un
réarmement électrique ou d'appuyer sur le bouton Reset
situé sur la face avant du disjoncteur.
|
|
|
Commande de l'éclairage et contrôle de charge
L'afficheur FDM121 permet de contrôler l'application prédéfinie de commande de l'éclairage et de contrôle de charge (application 4) exécutée par un module IO raccordé à une unité fonctionnelle intelligente.
L'afficheur FDM121 permet de contrôler l'application de commande de l'éclairage et de contrôle de charge uniquement en mode de contrôle local. En mode de contrôle à distance, les fonctions et ne sont pas disponibles.
Les écrans et affichent les mêmes informations :
|
A |
Etat de l'application actuelle |
|
|
On |
L'éclairage ou la charge est activé. |
|
|
Off |
L'éclairage ou la charge est désactivé. |
|
| B |
Commandes de contrôle d'application |
|
|
On |
Commande destinée à activer l'éclairage ou la charge. |
|
|
Off |
Commande destinée à désactiver l'éclairage ou la charge. |
Les commandes de contrôle de l'éclairage et de la charge sont protégées par mot de passe. Si le mot de passe de niveau 3 par défaut du module IO a été modifié, un écran s'affiche pour la saisie du mot de passe. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Ecran Mot de passe.
Vous devez valider la sélection d'une commande.
Les commandes de contrôle de l'éclairage et de la charge issues de l'afficheur local FDM121 sont utilisées comme suit :
-
Pour activer et désactiver l'éclairage. L'éclairage est contrôlé par un relais à impulsion. La commande de commutation peut être retardée ou non.
-
Pour activer et désactiver les charges. Les charges sont contrôlées par un contacteur. La commande de commutation peut être retardée ou non.
Pour plus d'informations, reportez-vous aux Guides utilisateur du module IO indiqués dans la section Documents à consulter.
Navigation dans les écrans
La procédure de contrôle d'un disjoncteur MasterPact NW en mode local est la suivante :
|
Étape |
Action |
Affichage |
|---|---|---|
|
1 |
Sélectionnez le menu dans le à l’aide
des touches Validez la sélection du menu en appuyant sur la touche . |
|
|
2 |
Sélectionnez le sous-menu dans le menu à l'aide
des touches Validez la sélection du menu en appuyant sur la touche . |
|
|
3 |
Sélectionnez le sous-menu * pour contrôler le disjoncteur. Validez votre sélection en appuyant sur la touche . |
|
|
4 |
Sélectionnez l'une des trois actions possibles pour contrôler le disjoncteur MasterPact NW : Validez l'action sélectionnée en appuyant sur la touche . NOTE: Les commandes de contrôle du disjoncteur
sont protégées par mot de passe. Si le mot de passe de niveau 3
par défaut du disjoncteur a été modifié, un écran
s'affiche pour la saisie du mot de passe. Pour plus d'informations,
reportez-vous à la section Ecran Mot de passe.
|
|
|
5 |
Un écran de confirmation de l'action à exécuter s'affiche. Sélectionnez pour confirmer l'ouverture du disjoncteur. |
|
|
6 |
L'état du nouveau disjoncteur est affiché à l'écran. |
Navigation dans les écrans ou
Les écrans et sont similaires.
La procédure de contrôle de l'application est la suivante :
|
Étape |
Action |
Affichage |
|---|---|---|
|
1 |
Sélectionnez le menu dans le à l’aide
des touches Validez la sélection du menu en appuyant sur la touche . |
|
|
2 |
Sélectionnez le sous-menu * dans le menu à l'aide des touches et .
Validez la sélection du sous-menu en appuyant sur la touche . |
|
|
3 |
Sélectionnez l'option du menu pour activer l'éclairage. Validez votre sélection en appuyant sur la touche . NOTE: Les commandes de contrôle de l'éclairage
et de la charge sont protégées par mot de passe. Si le mot
de passe de niveau 3 par défaut du module IO a été modifié, un écran s'affiche
pour la saisie du mot de passe. Pour plus d'informations, reportez-vous
à la section Ecran Mot de passe.
|
|
|
4 |
Un écran de confirmation de l'action à exécuter s'affiche. Sélectionnez pour confirmer l'activation de l'éclairage. |
|
|
5 |
L'état du nouvel éclairage est affiché à l'écran. |
DANGER