DOCA0088FR-04

Menu Mesures

Présentation

Utilisez le menu Mesures pour afficher les mesures de courants, de tensions, d'énergies, etc.

La liste complète des mesures affichées dépend de l'appareil connecté à l'afficheur FDM121 .

Navigation

La procédure ci-dessous décrit l'accès au menu Mesures , les écrans de mesure et la sélection des mesures de tension lorsqu'un disjoncteur ComPacT NSX équipé d'un déclencheur MicroLogic 5.2 E est connecté à l'afficheur FDM121 .

Étape

Action

Affichage

1

Sélectionnez le menu Mesures dans le Menu principal à l’aide des touches et .

Validez le choix du menu Mesures en appuyant sur la touche OK .

2

Le menu Mesures s'affiche sur deux écrans.

Le menu Mesures propose les choix suivants :

  • Courant I

  • Tension U - V

  • Puissance PQS

  • Energie E

  • Fréquence F , facteur de puissance FP et cos ϕ

  • Distorsion harmonique totale THD

3

Sélectionnez par exemple le sous-menu U - V dans le menu Mesures à l’aide des touches et .

4

L'écran 1/10 du sous-menu U - V affiche les valeurs des tensions phase/phase.

Les touches et permettent de passer d'un écran à un autre et d'afficher tous les écrans de mesure du sous-menu U - V .

Utilisez la touche pour modifier le mode d'affichage et passer en mode graphique à barre.

NOTE: Un appui sur la touche permet de revenir au menu Mesures .

Modes d'affichage des mesures

Les mesures des courants, des tensions et des puissances peuvent être affichées de trois manières différentes, en utilisant la touche contextuelle qui permet de passer d'un mode d'affichage à un autre :

  • L'icône permet un affichage en mode graphique à barre.

  • L'icône permet un affichage en mode cadran.

  • L'icône permet un affichage en mode numérique.

Le tableau ci-dessous présente un exemple d'affichage du courant dans les trois modes :

Mode numérique

Mode graphique à barre

Mode cadran

Un appui sur la touche permet l'affichage en mode graphique à barre.

Un appui sur la touche permet l'affichage en mode cadran.

Un appui sur la touche permet l'affichage en mode numérique.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?